This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML-SP:LM124A-SP:VOH,低电源电压时的音量

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124A, TLV1704, LM139AQML-SP, LM339, LM139, LM124AQML, LM324, LM358, LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069469/lm124aqml-sp-lm124a-sp-voh-vol-at-low-supply-voltage

部件号:LM124AQML-SP
线程中讨论的其他部件:LM124ATLV1704LM139AQML-SPLM339LM139LM124AQMLLM324LM358LM124

我正在寻找一个工作电阻为3.3V,SP 或 SEP 的 OPAMP。

在 application=中,它将用作具有小输出电流级别的比较器模式: 最大3至5mA

不需要真正精密的性能,但我的目标是通过串联电阻器(发射极到 GND)驱动 NPN 基晶体管

然后,Vol/VOH 应允许正确的开/关操作

电源电平可从3.3调整到4.5V

LM124A 数据表未显示有关低电源水平和低电流下的音量和 VOH 性能的大量数据。  

Q1您能提供一些吗?

问题2:您是否有另一个 OPAMP 可用作卓越或良好的替代产品?

我还试图理解这两个部件号之间的区别:

LM124AWGRQMLV       5962R9950402VZA      (更贵 40美元)

LM124AWGRLQMLV    5962R9950401VZA

从 Octopart 看来,402VZA 型号的性能(转换 率)更高...但我在 TI 网站上找不到这些信息

问题3:你能告诉我在哪里可以找到这些信息吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊夫

    为什么不采用 LM139QML-SP?

    https://www.ti.com/product/LM193QML-SP?keyMatch=SP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

    我以前一直在寻找 TLV1704,Vol Guarantee 非常高:1.1 V

    LM139AQML-SP 似乎有250mV 的保证@ 4mA

    对于低电压到3.3V 是否正确?

    在电气特性方面,

    最小散热片= 6mA @ Vo = 1.5V

    VSAT @ I 接收器=4mA  = 400mV 和700mV (子组2,3)

    在700mV 时,当 NPN 晶体管不应在应用中时,它可能会打开

    这就是为什么我不相信它…

    我只能在 LM339运算 符和 NPN 基座之间使用一个电阻器分压器。以降低电压水平.....

    我们能否获得有关 OPAMP 和 LM339的数据,以了解哪一个可以简化解决方案...

    让我知道你的想法

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊夫

    我无法在不知道您的基本电流的情况下正确回答您的问题。

    至少有四个选项:

    1. NPN 前面的上拉加上分压器。

    2,NPN-达林顿前的上拉(加上一个单基电阻)。

    三,分压器与 PNP:470R 相结合,从 LM139输出到 PNP 基座,以及一个通过基座发射器阻尼的10k 电阻器,发射器连接到正极电源电压。

    4. N MOSFET 前面的上拉(加上单栅极电阻器)。

    NPN 驱动的负载是多少? 您打算使用什么 NPN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯

    我的目标是简化电路

    我已经获得了一个使用 PNP 和比较器以及开路集电极输出的解决方案

    我无法使用 NMOS

    这就是为什么我想了解更多有关 Vsupple=[3.3 - 4.5] V 的 LM124A 容积的信息

    你有这些信息吗?

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,凯

    来自设计支持 LM124AQML:  放大器论坛中的输出电压波动

    参考 LM324/LM358设备  SLOA277A 的应用设计指南–2019年1月–2021年8月修订

    VOH-Vcc 在 特定载荷下似乎与 VCC 值无关。

    数据表不包含@Vcc=3.3V 的信息

    只有在 Vcc=5V 时,  VOH 才会为2.4V @ Vcc=5V,散热器=10mA : 2.1V 降下

    当电流水平低于1mA 100uA 时,是否可以获得有关 VOH_min 的信息?

    VOH-Vcc  应小于-2.5V,以获得足够的通过 NPN 基座的电流。 (估计最小值为66-80uA)

    对于批量,在我的应用程序中,电流将为空(NPN 基座到 GND),那么在这种情况下,Vol_max 电平(Vcc=3.3V)可能是什么?

    请告诉我

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yves,

    对于 LM124,低电流 VOH 将基于半导体物理,并且始终与应用手册中的图表类似。  较高电流下的 VOH 会因设备性能而异。 当不需要吸入电流时,体积将接近地面。

    冷态将是最弱的 NPN 驱动,因为 VOH 最小,VBE 最大,NPN β 最小。 因此,请仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊夫

    我肯定会选择 PNP 驱动的解决方案,它由具有集电极开路输出的真正比较器驱动。 这种组合看起来是最佳的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,伊夫斯,  

    问题是否已解决? 我会将凯的回答标记为“TI 认为已解决”,请确认。
    如果问题未得到解决,请告知我们,以便我们可以提供进一步的帮助。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳