This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:IN-和 GND 之间的 IN190电流路径。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069409/ina190-in190-current-path-between-in--and-gnd

部件号:INA190

您好,

我发现我们的其中一款产品存在一个奇怪的问题。 请参阅简化示意图。 我将尽力解释解决此问题的步骤。 我们正在使用 INA190A1来监控电池组上的双向电流。 本产品具有一个低压侧电源开关,用于在运输和运输过程中断开电池组与本产品其它部分的连接。 问题在于:

) 蓄电池充电器连接至 J1。
2) 低压侧电源开关 S1关闭,将蓄电池充电器连接到蓄电池。
(第3条) 电池开始充电。 3V3_BAT 为0 V,因为产品尚未启动并开始调节3V3_BAT。 唯一“开”的是正在充电的电池。
4) 如果 S1已打开且充电器已断开连接,J1 (Pack_P 和 GND)上仍有电压。 电压大约比蓄电池电压低500 mV。 在 Pack_P 和 GND 之间连接0.5 A 负载会使电流从蓄电池中吸收出来,U1在短时间内会变得非常热。
(第5条) 消除 Pack_P 和 GND 之间电压的唯一方法是从电池组中物理取出电池。 取出电池后插入电池将恢复到0 V 的默认状态

我们计划改变这种设计,以便 U1位于电池的高压侧,但我想知道 INA190上为什么 IN-和 GND 之间存在这条电流路径。

谢谢,


亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    我认为电流正以这种方式流动

    这违反了参考共模输入电压范围的 INA190绝对最大额定值。 INA190的输入信号相对于接地引脚变为负极,只需观察到电瓶电压降低500mV!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Alex,

    我们对延迟回复表示歉意。

    在 ESD 电池的主体二极管正向偏压(电流从输入引脚流出)的情况下,这种情况显然就像是发生了 VCM <-0.3V 冲突。 一旦向前偏置且电流大于5mA,设备可能已损坏,导致输入引脚的阻抗过低,并会吸收大量电流并变热。

    我的建议是从新的/新的系统/INA190设备开始,以确保您正在使用未损坏的设备进行测试,并尝试以下操作:

    1.在步骤4中,您能否在打开 S1之前先断开充电器与 J1的连接?

    2. 尝试修改 PCB,使 INA190接地引脚未连接到“GND”节点,而是连接到蓄电池负极端子。  

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    我有一些时间进一步调查此问题:

    ) 在打开 S1之前从 J1上断开充电器似乎无法解决问题。
    2) 带有接地引脚的全新 INA190始终对接地节点短路,这种情况有效,不会导致任何问题。

    我测试了这种配置,只是将电池组中所引用的 GND 的所有内容缩短为 Pack_N 虽然 INA190工作正常,但一旦 Pack_N 断开(S1打开),它会导致另一个传感器出现一些奇怪的问题。 我移动了 INA190以感应蓄电池的高侧(R1移至 BAT_P 和 PACK_P 之间的系列),并将其接地引脚连接到 GND 而不是 PACK_N 这种配置似乎工作正常,它修复了另一个传感器的奇怪电压水平。

    我想我会继续采用这种配置。

    感谢您的帮助,


    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Alex,

    听得好。 将放大器接地点与蓄电池负极端子对位是使用 INA190的最安全方法,因此当组件与蓄电池断开时,没有可能损坏设备的接地回路。  当电池正在放电/充电时,只要 Pack_N 和 GND 与低阻抗跟踪/电缆相连, INA190将能够为下游 ADC 提供准确的输出电压。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    最佳

    彼得