This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393模拟似乎得到异常结果

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070755/lm393-lm393-simulation-seems-to-get-an-abnormal-result

部件号:LM393
“线程”中讨论的其它部件: LM339

尊敬的 专家:

当我和 LM393做类似的事情时,奇怪的波浪结果正在显现。
输入是由 nju77552放大的声波源。
增益约为8,并且为两个 LM393 (即 nju77552)提供3.3V。
但是 ,输出结果过冲达到大约5~6V。

这是否仅在 SIM 卡上出现,还是会在真实电路中发生?
请检查电路并指出电路上是否也存在坏点。

此致,

喀雪基岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki,

    这是模拟的伪影。 可能是因为您违反了 NJU77552的共模输入电压范围?

    另一个原因可能是模拟的时间网格过粗。 因此,请尝试缩小时间范围,并缩小模拟的时间范围。 例如,只能从2.7279到2.7288运行模拟。 或者选择另一个输入信号。 或者将电路分为两个单独的部分,一个部分是 NJU77552,另一个部分是 LM393。 然后,通过模拟 NJU77552输出电压的电压源驱动 LM393的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki,

    很可能是模拟伪影。 由于所有耗材都在同一耗材上,因此没有理由使输出的摆幅超过 V2 (3.3V)。

    正如凯所提到的,您的最短时间步长可能太宽。 如果您对 LM393型号使用了新的 Rev B 模型,则它会使用延迟元素,当最小时间步长过大时,该元素有时会导致问题。 您可以尝试将最小时间步长强制为100ns,但这将增加点数和模拟时间。

    此外,FYI,此型号具有错误检查功能,当超出参数(电源电压或输入范围)时,输出将强制为1/2 V+。 但这些“尖峰信号”并不是针对 VS/2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki,

    请注意,比较器的最大输入电压为 Vcc-2,或3.3V 电源为1.3V。

    请参阅 LM339系列 AppNote,第2.2至2.5节:

    LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

    我们建议使用 R-R 输入设备,例如 LM393LV,它是具有 R-R 输入和其他功能的 LM393的低电压版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-San,Kai-San,

    感谢您的回答。
    我尝试了更改时间步长和分离电路,但是,到目前为止,这些都没有固定波形。
    也许我以后应该重新安装并仔细检查正确导入的模型,但我会制作原型电路以查看它是否正常工作。

    还感谢您的建议和提供 了有用 的文档。
    我 忽略 了 VCM 规格... 我将稍微修改电路(输入级增益和分压器),以便 LM393的输入电压低于 VCC-2V,或更改 VCC 以适应规格中的 VCM。

    请注意:
    喀雪基岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki,

    您可以发布您的模拟文件吗? (我认为你必须先压缩它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kitajima-San 的跟进和 Kai 对论坛的持续支持。

    我们将继续发布此帖子,并等待您的回复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北岛-桑

    一段时间内,我们没有看到任何关于此帖子的新回复,因此我将关闭该帖子。  如果您需要更多支持,请随时回复或打开新帖子。  感谢您对论坛的支持。

    卡盘