This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:ths4531

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531, OPA344, OPA1637, OPA1632, THS4561, THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070704/ths4531-ths4531

部件号:THS4531
主题中讨论的其它部件:, OPA344OPA1637OPA1632THS4561

尊敬的 Sima-San:

 

非常感谢您的诸多建议。

 

我在示意图中反映了您的建议(1-4)。

您的建议是否正确地反映在示意图中?

如果示意图不正确,请给出具体的建议。

 

 

谢谢,

S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山,您好!

     感谢您实施之前的建议! 它在原理图中得到了正确的反映,但我还有一些在原始线程中漏掉的指针。  

    1. 对于 FDA,输入/输出的对称性至关重要。 您还需要包括从引脚8 (VIN+)到引脚5 (VIN-)的相同反馈路径(12kOhm,1000pF),并在输入 VIN+时删除12kOhm。  
    2. 如果失真是您设计中的重要规格,我仍会考虑在放大器的输出上使用变压器。 如果没有,它也是这样设计的。  
    3. 下面是 THS4531EVM 的 Gerber 文件,该文件可能有助于使用 THS4531高效设计高速 PCB。

      这些值看起来足够标准,但我将运行稳定性模拟。 我将在本周结束前更新此主题。

    e2e.ti.com/.../6528462C.zip

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山,您好!

     下面是上述原理图和多反馈滤波器版本的交流响应模拟。 频率响应显示带通滤波器(大约1kHz 至15kHz),稳定信号显示电路稳定性,相位边界为80度。  

    e2e.ti.com/.../8015.THS4531.tsc

    e2e.ti.com/.../THS4531_5F00_MFB.TSC

    e2e.ti.com/.../THS4531_5F00_Stability.TSC

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San:

     

    谢谢你的回复。

     

    .1 μ m

    >对于 FDA,输入/输出处的对称性至关重要。 您还需要包括从引脚8 (VIN+)到引脚5 (VIN-)的相同反馈路径(12千欧姆,> 1000 pF),并在输入 VIN+时删除12千欧姆。

    我对这一评论非常感兴趣。

     

    问题1.

    我在示意图中反映了您的建议(1)。

    您的建议是否正确地反映在示意图中?

    如果示意图不正确,请给出具体的建议。

      

    问题2.

    如果您的建议(1)未得到应用,THS4531是否可以正常运行?

    换言之,我想知道你的建议(1)是否是强制性的,是否必须得到处理。

     

     

    谢谢,

    S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San:

     

    谢谢你的回复。

     

    我无法浏览*。scc 文件。

    如果可能,我甚至希望以 PDF 格式等格式共享。

     

     

    谢谢,

    S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山,您好!

    1. 是的,原理图现在是正确的。 我没有看到任何其他需要修改的内容
    2. 是的,全差动放大器(FDA)必须使用双方的反馈网络。 与标准差动放大器不同,需要两个反馈来稳定设备,两条路径之间的对称性对于 CMRR 性能至关重要。 此应用 程序关于全差动放大器的报告详细介绍了第4页图2中的原因。 下面是图2的简化版本,它显示您可以将其视为集成的“双放大器”,声码错误放大器取决于两个输入。  
    3. 是的,我可以将它们共享为图像。 如果您想修改模拟, 请下载我们的免费模拟工具 TINA-TI,该工具可在该链接中找到
      1. 交流 SIM 示意图

      1. MFB Butterworth 过滤器 AC SIM

      1. 稳定性 SIM  

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San:

     

    谢谢你的回复。

    我希望得到最终确认。

     

    问题3.

    THS4531是最适合我的麦克风放大器(差动输入,单输出)吗?

     

    问题4。

    我正在尝试使用 OPA344制造带有以下电路的电路板。

    是否可以预期此电路正常工作?

    谢谢,

    S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木您好,

    Ra 和 Rb 是否安装?

    左侧源的输出信号是什么?

    32R 电阻器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山,您好!

     问题3. 您的输入特征(频率,Vpp)是什么? 如果是音频应用,我也会研究 OPA1637和 OPA1632。 我还会考虑使用 THS4531A (与 THS4531相比,DC 规格更好)和 THS4561。  

     问题4。 不幸的是,我无法在这里提供帮助,因为该产品属于通用放大器产品组合。 您是否能够创建一个新的主题/帖子,其中包含相同的问题以及对 Kai 问题的答案?

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San:

     

    谢谢你的回复。

     

    > Ra 和 Rb 是否安装?

    未实施。

     

    >左侧源的输出信号是什么?

    这是一个麦克风。

    请特别注意,此麦克风具有差分输出。

     

    > 32R 电阻器的用途是什么?

    耳机等效负载。

     

     

    谢谢,

    S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San:

     

    谢谢你的回复。

     

    > 问题3。 您的输入特征(频率,Vpp)是什么? 如果是音频应用,我也会研究 OPA1637和 OPA1632。 我还会考虑使用 THS4531A (与 THS4531相比,DC 规格更好)和 THS4561。

    输入特性是加速计麦克风。

    我认为你的问题的答案在第11和13页上。

    invensense.tdk.com/.../Sonion-Voice-Pick-Up-VPU-Sensor-Paul-Clemens.pdf

     

    > 问题4。 不幸的是,我无法在这里提供帮助,因为该产品属于通用放大器产品组合。 您是否能够创建一个新的主题/帖子,其中包含相同的问题以及对 Kai 问题的答案?

    我回答了凯桑的问题。

     

     

    谢谢,

    S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山,您好!

      感谢您共享文档。 1kHz 时的加速度计的灵敏度大约为50mV/g    0.17µV√3.4µg 的噪声密度为 μ C/√Hz,您需要大约为 μ C/√Hz 或170nV/ Hz 的噪声电压密度。 此外,如果您查看的是平均值为-95dBg 的等效输入噪声条形图,这也将转换为相同的电压密度。 因此,THS4531A 将能够区分 VN 为10nV/√Hz 且频率为1kHz 的灵敏度。 您也可以在4nV/√Hz 时使用 THS4561,或在1nV/√Hz 时使用 OPA1637/OPA1632。 这些器件中的任何一种都适合您的应用,但 THS4531A 将为您提供最低的静态电流,这对您的设计最有裨益。  

      感谢您回答凯对《和平》344的提问。 最后,我看不到示意图有任何并发症/问题。 但是,将与通用放大器团队进行双重检查。 发送到放大器输入的信号可能违反设备的输入共模范围规范。 您是否可以使用以下链接提出相同的问题: https://e2e.ti.com/search?q=&category=forum ? 请确保包含设备名称 OPA344,以便将线程路由到正确的组。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San:

     

    谢谢你的回复。

     

    问题3.

    我知道 THS4531系列有两个部件号:THS4531和 THS4531A。

    您推荐 THS4531和 THS4531A 中的 THS4531A。

    我的理解是否正确?

     

    问题4。

    我已回应了你的请求。

    请检查。

    e2e.ti.com/.../opa344-opa344

     

     

    谢谢,

    S. Suzuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    这是电路吗?

    e2e.ti.com/.../shinya_5F00_OPA344.TSC

    这是麦克风的数据表?

    e2e.ti.com/.../ics_2D00_40619_2D00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铃木山,您好!

     问题3. 这是正确的,我会推荐 THS4531A,因为与 THS4531相比,DC 规格有所改进。  

     问题4。 谢谢! 看起来该团队提出了类似的问题并包括了修复/建议。  

     感谢 Kai 创建仿真电路文件。

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima-San

     

    谢谢你的回复。

     

    感谢您的回复。

    我将尝试使用 THS4531A 制造电路板。

     

     

    谢谢,

    S. Suzuki