This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:负输入电压

Guru**** 2819295 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070214/lm139-negative-input-voltage

部件号:LM139
“线程: LM339测试”中讨论的其它部件

大家好,

查看 LM139四比较器器件的“SLCS006U–1979年10月–2018年11月修订版”数据表时,我可以看到,在第7.6段的表中,注3表示“输入或共模电压的负电压不得超过0.3 V”

我想知道是否有人有任何关于 此0.3V 限值是否随温度变化的性能数据? 特别是在寒冷的温度下。

电路如下。 需要在-55至+125°C 之间完全操作 另一个设计限制是,此保护二极管的反向泄漏需要保持在温度范围内<10uA (近似值),以最大程度地减少对分压器电路的影响,并符合开关阈值要求。 我们在为二极管 Da (如下所示)选择解决方案时遇到问题。

它需要防止负-80V 瞬变进入此输入,而大多数二极管正向电压参数意味着我们在寒冷温度(低至-55°C,并且在任何时间内都不能接受输出故障)下未能满足-0.3V 要求。 此0.3V 限值在冷态时是否发生变化? 如果是这样,我们在这个二极管选择上有更多的选择。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarah,

    您可以在钳位二极管和 LM139输入之间添加第二个分压器。 以这样的方式选择组件值,即没有任何负电压超过-0.2V 的电压到达 LM139的输入端。

    您能详细了解输入信号吗? 液位检测必须精确度如何? 能否使用肖特基二极管钳位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.3 V 是 GND 和输入针脚之间的内部二极管的正向电压。 因此,它的封装方式与外部二极管大致相同。

    为确保外部二极管吸收大部分电流,请在二极管和输入针脚之间添加一个电阻器。

    但80 V/100 kΩ= 0.8 mA (小于 IK = 50 mA),因此,如果您不在乎瞬变过程中的正确输出状态,您可以省略 Da。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莎拉,

    内部接点与温度(如二极管)确实发生变化,每摄氏度约为-2.1毫伏

    因此,高温下的夹持电压将更大,低温下的夹持电压将更小。 因此,如果担心感冒,这对您有利。

    由于您在输入上使用分隔符,请参阅 LM339系列 AppNote:

    LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

    请参阅第2.9.2.1节中的“拆分”分隔符 (如 Kai 的建议)。 BAT54是典型的肖特基二极管,但是的,最大反向电流约为100uA。 但是,如果您将其添加到“分割”分隔器中,并将其放置在距离分隔器输入端较近的位置,则泄漏电流对较小电阻的影响会较小。

    电流确实是导致逆转的原因。 尽量降低输入处的最大负电流(<1mA),以防止出现错误行为。

    如果需要反向电压,我们建议使用外部钳位二极管,而不要依赖内部接线。 请参阅上述 AppNote 的第2.6至2.8节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回应。

    我们正在从旧规范中重新创建一个新产品,重点是“不要改变以前的情况”,当然这一二极管除外!

    进入的信号是28V 开路集电极输入(此电路外部的上拉电阻器) ,表示系统中某个部件存在/状态。 因此,它不是在切换。 正常操作时最大输入电压为32V,80V 瞬变电压(我手头没有持续时间)。 遗憾的是,输出无法进入 故障模式。

    我们已经建立了一个测试电路,并且正在对电压/电流输入进行间隙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarah,

    我们期待听到您对测试电路的反馈。  

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莎拉

    我们没有看到关于这个职位的任何新的投入。  因此,假设您已解决问题,我将关闭帖子。  如果不是这种情况,您可以回复重新打开线程或打开新帖子。

    感谢您对 TI 的支持,

    卡盘