This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:电源供应的有趣现象

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV761, LMV7291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069425/lmv761-interesting-phenomenon-about-power-supply

部件号:LMV761
“线程: 测试LMV7291”中讨论的其它部件

出于某些原因,我需要将 LMV761的 V-设置为-5V,而 LMV761的 V+设置为0V。 在这种情况下,LMV761的电源仍为+5V。 但 LMV761不起作用。

我使用相同的电源模式测试 LMV7291,LMV7291工作正常。

我在测试 LMV761时未将 V+接地,它工作正常,但输出电压仅为2.5V。

  这是一个有趣的现象。 详细型号附后。 e2e.ti.com/.../test_5F00_LMV761.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先武

    是的,众所周知,一些型号希望其电源电压引脚处的标准正极电源电压正常工作。 因此,请对模型进行优惠,并应用0V 和+5V,而不是-5V 和0V。 您可以这样做,而不会失去一般性,就像在您的真实电路中,您可以将所有电位移量相同,电路仍将工作。

    但无论如何,如原理图右上角所示,在模拟中省略接地参考将导致错误结果。 因此,2.5V 输出信号是由您自己引起的错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢凯跳入。  

    西安武

    我们将在星期一休假,但我们将在星期二返回时回顾模式。 感谢您发布此问题。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我还想,原因可能是不同的建模方法,我也想像你们一样采用这个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有可能。 我们将在星期二回顾。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先武

    它正在为所有模型引脚抛出大量“浮动”错误。 这是一个线索。

    U2电路中的接地缺失。 您必须在电路中至少有一个接地以生成参考。

    我在 U2 V 形引脚节点上接地,错误消失了,结果是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先武

    希望您的问题在 Paul 的最后一个回复中得到解决。  我们没有看到任何新的投入,因此我将结束这篇文章。  如果您需要进一步支持,请回复或打开新帖子。

    谢谢

    卡盘