This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:缺少 ESD 信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV274-Q1, TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069901/tlv274-esd-information-missing

部件号:TLV274

大家好,团队

我们无法通过数据表找到 ESD 等级。  甚至无法通过 "质量,可靠性和包装数据下载 "页面找到它。

https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TLV274IPW

请帮助检查 TLV274IPW 的 HBM/CDM/MM 信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    你读过吗?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051155/tlv271-esd-data-request

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但这不是同一个部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tlv2474-esd-information-missing-in-the-datasheet-multiple-devices

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,  

    我将凯的回答标记为“TI 认为已解决”,因为它可以解决您的问题。 如果问题得到解决,请选择“这解决了我的问题”来帮助我们

    如果它无法解决您的问题,我们也很乐意提供帮助。 如果您还有其他问题,请开始新的主题。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai / Caro,

    在您发布的 E2E 中,它说  TLV274-Q1通过2kV HBM,1kV CDM, TLV274 (非 Q1)是否也有相同的数据?

    另一个问题是 ,除了 HBM/CDM,我们是否有 MM 数据? 下面的中国人是“孤立的指挥家”,我也是第一次出现这个词,不确定我们是否有这个词。  

    谢谢!

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,  

    对问题的理解。 我们仍在深入研究这一问题,当我们有答案时,我们将会向您反馈。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,凯,

    我们正在继续研究这一问题,这方面的联络点已不在办公室几天,我们应该很快再回来。

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    好的! 如果团队稍后有任何更新,请告诉我!

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,凯

    我们有有关该封装和模具组合的数据,这些数据支持2.5kV HBM/1.5kV CDM。 我们不在设备上执行 MM。

    最佳
    杰瑞