This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324-N:绝对最大电源

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324-N, TLV9304, OPA2990, OPA2991, OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070912/lm324-n-absolute-maximum-power-supply

部件号:LM324-N
《线程》中讨论的其他部件: TLV9304OPA2990OPA2991OPA2992

数据表中提到,LM324-N 的绝对最大电源额定值为32VDC。 我的问题是设备的故障率超过100%时的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    1000V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    将设备减半是确保其不再工作的一种更简单的方法。  

    1000V 有效,100V 或-32V 也有效

    您能否用您的申请详细信息重新表述您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我购买了一款额定电源电压为24V 交流+/-25%的产品。 当我连接输出为28V 交流的变压器时,设备出现故障。

    当追踪电路时 ,我注意到半波整流电压已连接到 LM324N.LM324N 的电源端子上。在单电源操作中,LM324N 的绝对最大额定值为32V。 当我向制造商指出这一点时,他说他已经卖了很多年了,从来没有出现过这样的问题。 我很好奇制造商是否正确。 LM324N 是否真的能经受32V 以上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    [引用 userid="511029" url="~/support/emplers-group/emplers/f/emplers-forum/1070912/lm324-n-绝对-最大功率-电源/3963968#3963968"]当我向制造商指出这一点时,他说他已经销售了这一产品多年,从未遇到过这样的问题。

    这是客户感觉被抓住的标准答案...

    提供28VAC 的变压器显示峰值输出电压为28V x 1.414 = 39.6V。 此外,变压器始终带有“无负载输出电压”,该电压可能会高得多。 例如,来自块的“VB 24年5月2日 ”显示的“无负载输出电压”为180%。 这样的变压器会产生41.4V 的“无负载峰值输出电压”。 然后,应记住110%的电源电压波动,这将使电压波动高达45.5V...

    看起来制造商犯了一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand,

    线路供电的开关电源成本极低,体积小且光线充足。 为什么您仍在使用笨重的重型变压器?  我把所有的左边都保存在砖上。 几年前,我把直接线路变压器去掉了,因为我认为它们是恐龙。   

    考虑在过滤器后和运算放大器前添加调节器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    在这种情况下,使用 SMPS 不是一个选项,我当然不能更改由他人设计的产品。 我只是想弄清楚如果购买大量此产品,故障率的百分比是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个错误还是一个节省成本的好方法? 我很确信这是他所在市场上的一款成功产品。 可能是人们正在使用具有24V 电压的良好变压器。 我用了一个便宜的,监管很差的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    您能否详细了解该产品? 销售时是否没有电源? 客户是否提供了电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    产品没有电源。 其规格显示24V 交流/直流+/-25%。 我不想透露品牌名称或型号。 我讨厌麻烦。 我只是好奇地想知道为什么运算放大器的工作速度超过其绝对最高评级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    产品没有电源。 其规格显示24V 交流/直流+/-25%。 我不想透露品牌名称或型号。 我讨厌麻烦。 我只是好奇地想知道为什么运算放大器的工作速度超过其绝对最高评级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    24V 直流+ 25%将提供30V,这低于32V 的 LM324-N 绝对最大额定值。 所以这不是问题。 但24 VAC + 25%肯定是一个问题。

    我认为规格中有错误。 它不应该说“24V 交流/直流+/-25%”,而应该说“24V 峰值或24V 直流+/-25%”。

    绝对最高评级绝不能超过,甚至不能短时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使设备未立即损坏,过电压也会导致电迁移,并会降低电气特性。

    我猜电路实际上不需要 LM324-N 的确切特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表上没有错误。 我已与制造商确认。 我甚至尝试在 电源上应用36VDC。 运算放大器电源针脚上的电压只是一个二极管降下值,低于电源。 产品仍然有效!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand,

    您可以更改操作放大器吗? TLV9304为40V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand,

    本设备的额定电压不是36伏,请参阅克莱门斯的评论。

    ~引用 userid="96787" url="ë/support/Amplers/f/Amplers-forum/1070912/lm324-n-绝对-最大功率-电源/3965580#3965580"]即使设备未立即损坏,过电压也会导致电迁移并降低电气特性

    即使损坏不是立即发生的,晶体管的设计也具有特定的额定电压,超过此值也会对设备造成损坏。 您可以使用不同的设备,我们的产品组合中有多个额定电压为40V 的设备,如 OPA2990/OPA2991/OPA2992系列设备。  

    最佳
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    当然,LM324-N 在一定时间内的供电电压将大于32V。 或者,您认为当电源电压为32.00001V 时,OPAMP 中有一个开关会导致 OPAMP 终止?

    不需要,您需要大量的余量来实现晶片到晶片制造公差。 此外,绝对最高额定电压为32V,还包括高温和其他疯狂操作条件(如短路等)下的性能。可能是在室温下,如果没有短路,OPAMP 可以承受35V 一小时左右的电压。 但在高温下进行,并在输出处强制短路,OPAMP 将立即被销毁。 如果电源电压小于32V,它本可以安全地存活下来的酷刑。

    同时考虑统计数据。 100%的芯片可以在32V 下生存,但只有70%的芯片可以在35V 下存活,10%的芯片可以在40V 下存活(只需猜测)。 您会在数据表中给出什么最高等级? 40伏?

    否,限制是限制。 您可能希望超过32V 的电源电压。 好的。 但要自行承担风险。 那时没有人会向你提供任何保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗恩  

    感谢您的建议。 但我不为制造商工作。 我正在向我的客户提供这种“标准产品”。 如果是我的选择,我会使用带有串联电阻器的齐纳(或开沟器)来将电源电压固定到32V。 我只是想大致了解可能会因故障而返修的设备数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 在我的设计中,我永远不会低于或超过推荐的规格。 我更喜欢无聊的生活:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不知道32 V 以上的确切行为信息,即使是这样,也不会发布。

    请更正该规格? 或者澄清“VAC”是指峰到峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其有效值。 通常,变压器额定值在 RMS 值中提到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其有效值。 通常,变压器额定值在 RMS 值中提到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="511029" url="~/support/emplers-group/emplers/f/emplers-forum/1070912/lm324-n-绝对-最大功率-电源/3966937#3966937"]我更喜欢无聊的生活:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安南,你好!

    克莱门斯是正确的。 我们不会将设备的特性描述为高于额定绝对最大电源电压,因此我们没有关于不同电压高于绝对最大值的故障率的数据。

    最佳
    杰瑞