This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:任何 IN+和 IN-引脚输入的输出始终达到饱和电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA332, LM7705, INA190, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067495/ina199-output-is-always-going-saturation-voltage-on-any-input-in-in-and-in--pin

部件号:INA199
“线程”中讨论的其它部件: 测试INA332LM7705INA190INA186

大家好,

我正在设计一个电路,通过 CT 变压器测量 AC 高负载电流,我正在使用 INA199获得最终 ADC 输出。  

我的示意图链接如下:  

我刚刚将 INA199参考引脚连接到 GND 进行测试。 (我没有使用分压器电路)

我的 CT 测试报告如下:

drive.google.com/.../view

我的 CT 输出根据数据表显示,但我的 INA199脉冲幅值对于输入的任何变化都是一样的(输出幅值总是接触到饱和电压)。

请检查示波器输出

上图是 CT 针脚的输出信号,负载为5-6A

上图是 INA199输出引脚的信号

上图是负载较高(超过10A)时 CT 针脚的信号。您可以看到振幅将更高

高负载(超过10A)期间 INA199输出引脚的信号。 但输出信号幅值与之前相同。

请帮助我了解示意图。 该示意图有什么问题。  

此致,

杜尔加·内利

Evoluzn India Pvt Ltd.的嵌入式工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杜尔加,

    缺少连接。 允许 INA199的输入偏置电流返回芯片。 如果电流互感器允许,请尝试将 INA199的引脚4连接到分流器的高压侧。 或者将引脚2连接到分流器的低压侧。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杜尔加,

    还有另一个问题:INA199的输入偏置电流为28µA Ω,非常高。 如果使用 MR 范围内的常用分流器,则这不是问题。 但在您的情况下,分流器要高得多。 这会导致测量电流过低时出现巨大错误。

    我认为您选择的放大器不适合您的应用。 您可以使用正常的“仪表放大器”,而不是“电流感应放大器”。 如果您的电流变压器为输入电路提供电化隔离,即使是正常的“运算放大器”也能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杜加,

    我无法打开您发送的谷歌链接(安全原因),所有附件必须直接嵌入聊天中,我才能看到它们。  INA199的输出看起来很不好。 我不确定您使用的增益版本是什么,但您可能需要检查预期输出电压与测得的输入电压的比较。  因此,例如,确保输入引脚上测得的电压乘以增益,符合设备输出摆动规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 当并联电阻为100欧姆时,我们的 CT 值可达60A,而在60A 时,其输出电压为.505v。 那么,您能提供任何电路来轻松实现这一目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 CT 的测试报告,我根据我的 google 链接文档提供了一些测试报告示例

    CT PRI。 弯(Amp)秒     100欧姆时的电压(交流)
    0.10                      0.012.
    0.40                      0.012.
    0.80                      0.014.
    1.20.                      0.015.
    1.90                      0.020
    2.50                      0.024
    2.90                      0.027
    3.30.                      0.030
    3.70                      0.035
    4.50.                      0.039
    4.80                      0.042
    5.50                      0.048
    6.30                      0.054
    7.00                      0.061
    7.50.                      0.064
    8.10.                      0.070
    8.50.                      0.071
    9.40.                      0.078
    10.20.                     0.084
    10.50.                     0.087
    11.10.                     0.093

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mitch,

    以下是可从链接下载的测试报告:

    e2e.ti.com/.../Test-Report-CET17001_5F00_1_5F00_2500-Ratio_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杜尔加,

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../durga_5F00_ina332.TSC

    IG1扮演电流互感器的角色。 R4 + R5 = 100R,根据电流变异构体在60A 时输出20mA 的要求。 20mA 在 R4上产生0.56V 的压降。 INA332设为因子5的增益,从而产生2.8V 的输出电压。

    为使输入电压降至0V 并使输出电压一直降至0V,增加了-0.23V 的小负电源电压,例如来自 LM7705。

    如果以下电子设备无法接受0伏以下的输出电压,请将参考电压增加至100mV 左右。 并将 R4减小一个位,以避免 INA332的输出范围过大。 此外,将 R5增加一位,使 R4 + R5 = 100R 再次增加。 例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杜加,

    除了 Kai 的方法,您还可以尝试使用 INA186,甚至使用 INA190 (以获得更高的准确性)来完成此操作, 这可能比 INA199更适合这种情况。