This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 拉加共同体191:拉加共同体191

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191, ADS1015, OPA197, OPA397, OPA350, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070935/opa191-opa191

部件号:OPA191
线程中讨论的其他部件: ADS1015OPA197OPA397OPA350OPA333

您好,

我正在寻找 OPA191的余量电压值。 如何在数据表中找到此值? 是否有可能找到答案?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃尔,

    您可以在数据表的第8页和第10页的“电压输出从导轨旋转”下找到它。

    例如:对于+/-10V 和2k 负载的电源电压,典型的最大正输出电压为+9.8伏,典型的模拟负输出电压为-9.8伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    非常感谢您的回复。 你解决了我的问题。 因此,这意味着,“余量电压”被称为“从导轨回转产生的电压输出”。 明白了。 此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更清楚的是,当输出晶体管完全三相位时,来自轨道的电压输出摆动是在给定负载和电源电压下输出到轨道的最接近的一种非线性操作,输出晶体管成为一个电阻器,Ron。   在这种情况下,输出阶段失去了大部分增益,因此,开放式环路增益 AOL 从悬崖上落下-突然迅速降低了很多。  

    因此,如果 您对 OPA191的线性输出电压余量感兴趣,其中运算放大器保持高 AOL,则必须查看 AOL 的状况以及 给定负载和电源电压的相应最小指定限值-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马雷克,

    首先,感谢您的补充意见。 我将使用 OPA191作为电压随动器来读取 ADC 值。 电路连接类似于传感器->OPA191->ADC”。 您谈到了 OPA191内部的晶体管是对的吗? 我几乎理解你的评论,但我无法理解。 您能给我一个条件示例吗?您能解释更多吗? 这一点将更加明确。 了解得好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃尔,

    您能显示示意图吗?

    此外,传感器给出的信号电压范围是多少? 您使用什么 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我正在使用 ACS712电流传感器。 和 OPA197作为电压随动件。 和 ADS1015读取 ADC 值。 我还没有示意图,所以我现在无法与大家分享。 但整个系统就像我所提到的那样。  

    我还在尝试模拟 opa197时发现了其他一些东西。 当我在 opa197的输出中添加一个较低的电阻值120欧姆时。 光放大器输出的电压值比输入电压值低。 但当我添加4.2MEG 电阻器时,我看到输入和输出的电压值几乎相同。 4.2MEG 也是 ADC 输入引脚和接地引脚之间的电阻值。 我用万用表测量了该值。 这是一种好方法吗? 我的主要目的是“不要让我的真实电压值与传感器产生的电压值相像”

    -120欧姆

    -4.2多元

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃尔,

    OPA191和 OPA197的最小电源电压为4.5V。 因此,使用3.3V 电源电压不是一个好主意。 此外,120R 对 OPAMP 具有极高的负载。

    您应该选择一个典型的 RRIO (输入输出轨对轨) OPAMP,它可以提供低至3.3V 的电压。 《OPA191》或《OPA197》可能不是最佳选择。 并增加负载阻力。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如凯所述,OPA197 最小电源电压为4.5V,因此使用3.3V 时工作不正常。  此外,在您的条件 下,输出必须输出超过27mA (3.25V/120ohm)的负载,从而查看输出电压与输出电压的图表,很明显,在这种重负载下,输出需要几乎1V 的余量-参见下文。  这与模拟一起显示的3.3V 电源2.4V 输出(~0.9V 余量)。

    OPA397可以在3.3V 上运行,但同样,在27mA 负载下,它向正极轨的摆动大约为0.5V -请参见下文。

    总而言之,在 27mA 负载下,OPA350可能具有最接近正极轨的输出电压摆动-参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    首先,很抱歉耽误你的回答,并感谢你的回答。 现在我看到,使用具有3.3V 电源的 opa191是错误的选择。 实际上,我正在尝试对 ADC 的输入引脚建模。 因此,我增加了120欧姆电阻和4.2MEG 电阻。 I 使用 ADC 输入引脚和接地引脚之间的万用表测量了4.2MEG。 所以如果4.2MEG 真的是真的,那么我在运算放大器的输出上几乎没有电压余量。 这对我来说很好。 顺便说一句,我应该改变 opa191,因为3.3V。 我只是想知道我的建模是真实的还是真实的?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,马雷克

    首先,很抱歉耽误你的回答,并感谢你的回答。 现在已经很清楚了,我知道你在说什么。 感谢您的照片。 感谢您提出的 opa350建议,我会检查一下。 顺便提一句,我有一个新的问题,我把它写在“kai”上。 我希望 Kai 能看到它,我想再问你们:“事实上,我正在尝试对 ADC 的输入引脚建模。 因此,我增加了120欧姆电阻和4.2MEG 电阻。 I 使用 ADC 输入引脚和接地引脚之间的万用表测量了4.2MEG。 所以如果4.2MEG 真的是真的,那么我在运算放大器的输出上几乎没有电压余量。 这对我来说很好。 顺便说一句,我应该改变 opa191,因为3.3V。 我只是想知道我的建模是真实的还是真实的? ""

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃尔,

    您打算使用什么 ADC? 您希望每秒对输入信号进行多少次采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我打算使用  ADS1015,我将在1秒内获得4个样本。 这对我的电路有何影响?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃尔,

    模拟中的120R 电阻器并非完全错误。 但在 OPAMP 输出和 ADS1015输入之间使用此电阻器时,右端永远不会短路。 根据 ADS1015数据表的图11,此120R 电阻器的右端将连接到 ADS1015的输入电容,该电容不会对信号接地短路。 因此,如果您想模拟使用120R 电阻器的运算放大器的行为,右端必须连接到这些输入电容,但不能连接到信号接地。

    ADS1015数据表的9.2部分显示了 OPA333的一个非常好的示例。 为什么不采用?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我看到了你对我说过的那一句话。

     

    在该电路中,R5值建议为100欧姆。 但电路目前还没有结束。 它就像“OPA333->R5->Ain”,我如何模拟这种连接? 我不想只想100欧姆,我实际上想知道当测量 OPAMP 和 ADC 接地输出时的总电阻。 所以我想理解的是,如果我连接了“SENSOR->OPA333->AINP”,我会有多少电压。 我想深入了解这一点。  我不确定自己的方式是否真实。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃尔,

    只需添加 ADS1015数据表第7.5节中提供的共模输入阻抗和差动输入阻抗 ADS1015。 另请参阅本数据表的8.3.2部分。 结果,100R 电阻器和 ADS1015的输入阻抗形成了一个简单的电阻分压器,阻尼可忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的回应。现在我了解数据表示例中的 R5值。 但这种运算放大器用作放大器,因为它们正在通过分流电阻器测量电流。 但我不会读取分流电阻器的电流,我会使用霍尔效应电阻器。 我会用运算放大器作为电压降。 事实上,我在运算放大器前面添加电阻器的主要原因是,添加了一个充电桶电路。 如下图所示;

    布当我写这篇文章时,我意识到 ADS10015不是 SAR ADC,所以不需要将驱动电路作为充电桶:)我现在对此很理解,非常感谢。 但是,如果我的 ADC 将是 SAR ADC,该怎么办? 下面我在其侧面绘制的图片如何影响光放大器的输出?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,埃尔,

    诚然,ADS1015不是 SAR ADC,但 ADS1015中有足够的内部输入电容高频切换,因此您仍可从充电反冲滤波器中获益,如 ADS1015数据表的9.2部分所示。

    但还有另一个原因,为什么在 OPA333后面有一个过滤器。 OPA333是一款切碎的 OPAMP,可产生一些高频切换噪音。 低通滤波器将消除这种切碎噪音,并提供更好的 ADC 读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    [引用 userid="339984" url="~/support/放大 器-组/放大器/f/Amplers-forum/107095/opa191-opa191/3965734#3965734a"] ADS1015确实没有 SAR ADC,但 ADS1015中有足够的高频内部输入转换,因此您仍将从数据表9.2中筛选。]

    我理解这一部分。非常感谢。  

    [引用 userid="339984" url="~/support/扩音器-组/放大器/f/扩音器-论坛/1070935/ opa191-opa191/3965734#3965734]]但有另一个原因导致 OPA333后面有一个滤波器。 OPA333是一款切碎的 OPAMP,可产生一些高频切换噪音。 低通滤波器将消除这种切碎的噪音,并提供更好的 ADC 读数。

    现在我理解了这条 RC 电路的另一个优点。  

    非常感谢您的所有消息。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助