This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:只有在主动切换信道时才存在串扰?

Guru**** 2503235 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6574, TL074, OPA4872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068396/lmh6574-crosstalk-present-only-while-actively-switching-channels

部件号:LMH6574
“线程:测试”, “TL074”, “OPA4872”中讨论的其它部件

TI 工程师您好!

我遇到了6574的一个奇怪的问题。 为了验证问题,我构建了一个测试夹具,在该夹具中,我只给6574两个输入。 IC 由+/-5V 供电,我尝试加载100和56R。 反馈电阻器为2.2k (单位增益)。

(A) 0-1V 直流

(B)斜坡波形(实际上来自示波器的水平部分)

问题是波形(b)未忠实传输到输出。 它的电压水平似乎稍微取决于以前在另一个输入上显示的直流电压水平! 从坡道的顶部或底部看,效果明显。

以下示波器图像捕捉了这一点。(我正在尝试了解如何链接到完整图像,但我仍将发布。)

这是送入引脚3 (IN1)的斜波。 时基为0.2us/div,垂直为0.2V/div。

Ramp waveform

接下来的两幅图像显示6574输出处的斜坡

此图显示针脚7 (in3)保持在0V 时的输出:

当引脚7升高到大约0.5 VDC 时,此图显示的输出相同。 这里发生的情况是,与上一幅图像相比,斜坡几乎上升了一个小分区。 坡道底部的圆形部分显示了这种影响(在顶部峰值也很明显)。 如果我使用电位计从0-1V 连续变化直流输入,则可以很清楚地看到这种影响;指示的水平段也会稍微向上和向下移动。 IC 几乎就像记忆了 in3处存在的输入电压一样!

更令人好奇的是,如果我关闭通道切换并将引脚13保持在低位,以便仅显示斜坡,那么在 in3改变 DC 将不起作用-足够恰当。 只有 在信道切换发生时,in3处的信号才会“泄漏”。

如果有人建议这种情况会造成什么影响,我们将不胜感激!

TIA - RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ramkuma,

    这是一个视频多路复用器,因此输入和输出应接线以接收75R 信号,如数据表第7.1节所示。 此外,选择因子2的增益。

    顺便说一下,您的范围输入是设置为“DC”还是“AC”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢你的回复。 感兴趣的持续时间表示频率相对较低(斜波的水平段几乎是一个 us),我觉得输入端接不需要75欧姆。 但是,我会尝试这项建议,同时获得2个好处。 我的范围输入设置为 DC。

    最好的——拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉姆库马,您好!

    [引用 userid="124818" url="~/support/vers-group/vAmplers/f/vplifiers-forum/1068396/lmh6574-多路复用器-记忆以前的开关输入-输入-输入-原因-直流-偏移/3953768#3953768"]我认为没有必要终止输入75欧姆。[/ohm]

    我想说的是,LMH6574的输入信号可能需要较低的阻抗。 这不一定是75R 电阻器。 最后,只要使用极短的电缆,驱动输入电阻就足够低了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ram 博士,

     这是一个非常奇怪的问题。 与像多路复用器一样,在输入 IN1和 in3中似乎存在某种组合。 这种情况是否也发生在 in2? 您是否能够共享一个原理图,其中包括与设备上所有引脚的连接?

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    感谢您的留言。 我的测试夹具(在上面拍了照片)由目标 PCB 组成, 只焊接了6574。 因此,夹具上的原理图非常简单-我有桥接引脚1和2 以及引脚4和5。 因此 IN0,IN2接地。 6574以下有一个地面平面。 2 k2的单位增益。 !EN,SD,引脚2和4均接地。 A0保持恒定,A1获得在 IN1和 IN3之间切换的波形。由于 PCB 的紧凑性,尝试另一个输入不会很容易,而不会引入跳线等,但如果需要,我会尝试使用它。

    为了回答凯的问题,IN1 (斜坡)的输入来自发射推杆。 在发现问题的原始电路中,输入到 in3的信号是通过来自 TL074运算放大器的200欧姆电阻器;在我的夹具中,输入到10k 电位计。

    由于这个问题,当 in3处有交流波形时,斜波形上下移动非常迅速,导致输出斜波变模糊,这让我相信这是噪音和/或摆动。 然而,经过2周的挖掘,我现在得出结论,这两个方面都不是!

    它具有串扰的性质,但其程度远高于数据表中串扰规格的状态。

    最好的——拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN1 (斜坡)的输入来自发射推杆。 在发现问题的原始电路中,输入到 in3的信号是通过来自 TL074运算放大器的200欧姆电阻器;在我的夹具中,输入到10k 电位计。 我认为这些阻力应该足够低。 为什么需要2的增益? 6574也被指定为与 G=1配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉姆库马,您好!

    我的建议始终是从制造商推荐的电路开始,并从该设置中进行细微的更改。 这就是为什么我建议将增益系数设置为2并使用75R 接线的原因。

    对 LMH6574的输入应用普通直流电压时会发生什么情况?

    在非常奇怪的事情发生的时候,最好是拿一个新鲜的芯片(和一个新鲜的电路板)从零开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我无法使用2增益,因为输入波形将开始被剪切。 我尝试了最多1.5倍的收益。

    正是因为我在原赛道上看到这种奇怪的现象发生,我用了一个不同的6574,并将它组装到了第二个主板上。 所以我报告的问题已经在两个不同的芯片中出现了。

    更奇怪的是,如果我关闭频道切换并将引脚13保持在低位,以便仅显示斜坡,那么在 in3改变 DC 将不起作用-足够恰当。 只有 在信道切换发生时,in3处的信号才会“泄漏”。 (原始帖子随本声明更新。)

    我想我只需要尝试另一个 IC (OPA4872或 AD8174),看看它是否是6574特有的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉姆库马,您好!

    对我来说,如果我错了,但你们观察到的直流电压变化非常小,只有20mV。 这仍将在 LMH6574的+/-20mV 输入偏移电压规格范围内。

    我想其他500MHz 多路复用芯片的效果不是很好。 也许您期望太高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    请注意,这不是偏移,因为它不会保持恒定,但会随信号变化。 要查看的适当规格不是偏移,而是串扰,数据表图25中指定的1MHz 时大于-90dB。 即使是1V 的偏移也很容易处理。 20mV 的串扰破坏了设计。

    最好的——拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ram 博士,

     快速说明:当您没有通道切换波形时,问题消失,这意味着您保持 A0和 A1恒定? 而且,问题仅出现在输入3 (而不是直流信号)上的交流信号。

    谢谢你,
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.“如果没有通道切换波形,这意味着保持 A0和 A1恒定,问题就会消失?”

    -->是吗?

    2.而且,问题仅在交流信号应用于 in3 (而不是直流信号)时出现?

    -->否。我最初帖子中的照片显示了应用于 in3的 DC 信号出现问题。 交流信号也出现问题。 直流电用于锐化观测,并显示它不是噪音或振荡。

    最好的——拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ram 博士,

     很抱歉耽误你的答复。 它看起来不像串扰问题;它会更微妙,也不像从图像1到图像2所示那样干净,然后是图像3的剧烈偏移,特别是  在信号的顶部水平段。 问题可能是选择 A0/A1处的电容可能会在这些引脚上保持电压或电阻。 情况是否如此? 您能探测这些引脚(9和8)的电压吗?  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sima。 这是一条有趣的评论。 我确实认为杂散电容可能是罪魁祸首。 一旦有机会,我将尝试探查或检查 OrCAD 报告的电容。

    最好的——拉姆