This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:浮动输入的行为

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070948/ina190-behavior-with-floating-inputs

部件号:INA190

我在电流监控应用中配置了一个3V 电源轨和1.5V VREF 的 INA190-A1。

如果 INA190输入保持断开状态(浮动),我会遇到什么类型的行为?  输入浮动期间,INA190输出是否倾向于向其中一个电源轨(0V 或3V)偏移?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    向左浮动输入不是个好主意。 您必须为输入偏置电流提供一条路径。 否则,输入和输出阶段将饱和,并趋向于漂移至其中一个电源轨,如您所写的那样。

    我会在输入引脚上安装一个虚拟电阻器,电阻过低,允许输入偏置电流流动,但电阻过高,不会导致大错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尼

    Kai 在这里是正确的。 输入偏置电流需要一条路径始终流动,以便零件正常工作。 您能否分享在此处隔离输入针脚会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的...我有一个电路使用 INA190测量4-20mA 过电流条件的电势。 如果用户断开4-20mA 端子的时间足够长,INA190将导轨发送 UC 过电流警报。

    如果我要实施 Kai 的建议,我是否需要对每个 INA190输入进行弱上拉和下拉(例如1兆欧姆),或者一次上拉(或下拉)足以满足 INA190的输入偏置电流路径要求, 用浮动输入防止它受到干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尼

    如果分流器仍在两个引脚之间,则一个上拉或下拉就足够了。 我建议根据设计风格选择哪种模式,以简化切换之间的共模转换。 如果您在高侧测量,请向上拉至正常的 VCM,如果您在低侧,请向下拉至 GND。