This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:SPICE 模型错误

Guru**** 2872190 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070564/buf802-spice-model-error

部件号:BUF802
《线程》中讨论的其他部件:TINA-TI

在将“BUF802 TINA-TI 参考模型”从网站加载到 TINA 9并尝试对电路进行分析(直流或交流)后,我收到与该模型相关的错误

BUF802电路的 Spice 模型是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean-Jaques,

    我收到相同的错误信息

    我有版本:“版本9.3.150.4 SF-TI”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,可以给我发送 TINA 文件吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreenidhi,

    这就是:

    e2e.ti.com/.../jean_5F00_buf802.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除以“R_R2”开头的两行中的一行,似乎允许模型正常工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean-Jaques,

    但频率响应看起来不同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该型号存在另一个与最大输出电压有关的问题。
    我用修改了原理图
    VCH = 6V,VCL =-6V,VG1 = 3.4 V 正弦波
    通过瞬态分析,输出信号被剪切为+2.9V 和-2.9V,这与 数据表相矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,让-雅克,

    在最后一分钟,我在输入引脚上添加了一个1G 欧姆模拟电阻器,以帮助模型为电流输入收敛,特别是为电容器引导应用。 我将其直接添加到网络列表中为“R2”,但很遗憾没有看到 PSRR 电路中已经有一个参考代号“R2”。 您可以更改  

    R_R2      Mid+ R_无噪音1E9

    至  

    R_R100      MID IN+ R_无声1E9,或使用附加的。

     e2e.ti.com/.../BUF802_5F00_GWL.TSC

    我正在根据使用低寄生第三个 EVM 版本进行的更新测量更新 BUF802模型,该版本将于下个月在 TI.com 上发布。 此模型已包含其中一些更新,因此请忽略以前模型的验证曲线。 我正在更新这些文件。

    发现最初的2GHz 峰值主要是由于第一个 EVM 的跟踪电感,而不是设备输入电感。 新模型不包括~1nH 输入电感,因此其频率响应看起来与嵌入图像中的响应相比,共振更小。   

    感谢您的耐心,在我为这款新设备编译最新测试数据时,我向您保证,完成的模型将会非常出色。

    此致,

    肖恩