This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:分辨率为0.01A 的0~200A 电流监视器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA238, INA228, INA239, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070951/ina226-current-monitor-of-0-200a-with-0-01a-resolution

部件号:INA226
“线程”中讨论的其他部件: INA238, INA228, INA239, INA229

大家好,团队

我们收到了客户的这一询问。

我想选择 INA226以0.01A 步长监控0~200A 的电流。 共模 VOLATAGE 为12V。 请确保零件合适。 是否无需外部比较器电路或放大电路? 如果没有,您可以推荐任何部件吗?

我们的客户似乎需要具有10,000增益的可编程增益放大器或具有16位分辨率的 ADC。 请确认吗?
我已经寻找了一个获得10,000分的 PGA,但我发现的最高收益是1,000分。 我们是否有替代解决方案可用于此应用?

此致,

丹尼洛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    INA226的电压测量范围为81.92mV,LSB 为2.5µV Ω,因此,如果使用优化的分流值测量200A,则需要8.192mV /200A = 0.4096mΩ Ω 的分流电阻器。 使用该分流器 时,0.01A 的测量值对应于0.4096mΩ* 0.01A = 0.004096mV,或4.096µA。 由于 INA226的 LSB 为2.5µV Ω,因此它具有所述系统的理想分辨率,并具有理想的分流器。  但是,这仅仅是分辨率步长,而不是精度。 为了获得更准确的测量结果,他们希望使用尽可能长的转换时间,并可能进行一些平均化。  此外,必须注意的  是,由于电压偏移和输入偏置电流,INA226在极低电流下不会那么准确。

    我建议改用 INA238。 这与 INA226具有相似的准确性和成本,但更新了,功能更强。 此外,由于输入偏置电流和电压偏移较低,它将能够比 INA226测量更低的电流。

    如果他们想要更好的准确度,那么他们可能需要考虑 INA228,它具有20位 ADC,而不是 INA238和 INA226具有的16位。 INA228也是较新的设备之一, 其功能比 INA238更强大。

    上述所有设备都使用 I2C 通信,如果它们更喜欢 SPI,那么它们可能需要查看 INA229和 INA239。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mitch,

    非常感谢您对本次调查的明确回答。

    此致,

    丹尼洛