This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:无法选择模型文件

Guru**** 2838710 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070503/pga309evm-usb-unable-to-select-model-file

部件号:PGA309EVM-USB

“设置校准”选项卡上的“模型文件名”字段为灰色,当我尝试选择一个新文件(出现文件选择窗口)时,它不会与预定义 的4wire_4p096_diods.txt 发生变化。 与创建我自己的新模型一样,默认值仍处于选中和使用状态。

我已尝试重新安装程序,包括其 NI 软件包,当然还会重新启动计算机,但该字段仍呈灰色显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亨里克,

    我无法立即重现此问题。  我使用管理员权限在 Web 上安装了 PGA309EVM-USB 软件。  当我运行程序可执行文件时,我还确保以管理员身份运行软件。 客户遇到的大多数与 PGA309EVM-USB GUI 相关的问题都与管理员权限相关。

    当我单击 PGA309EVM-USB 上的“选择模型文件仿真器文件”按钮时,将打开一个新窗口,其中包含一个指向“模型文件”文件夹的浏览器,我可以 选择并加载所需的模型文件:


    请确认您已执行以下步骤:

    1)在安装软件时,必须以管理员权限运行安装程序可执行文件。 您可以尝试卸载软件并以管理员身份重新安装。  要卸载软件,请导航至 控制面板-> 卸载或更改程序 ,然后右键单击 PGA309EVM-USB ,然后单击卸载。  要使用管理员权限重新安装软件,请   http://www.ti.com/lit/zip/sboc320下载 PGA309EVM-USB 软件 ,并将文件保存在 PC 上。  解压缩 sboc320文件夹,然后导航至  setup.exe  文件。  右键单击 setup.exe 并选择 以管理员身份运行。  按照提示完成安装。

    2)运行软件时,请以管理员身份运行软件:

    3)执行软件安装后,某些用户可能需要手动修改目录权限。 PGA309EVM-USB 数据文件的默认目录位于根目录下的 C:\Program Files (x86)\proj_PGA309EVM-USB 下。 以下目录可能需要为用户添加完全控制(如果用户没有写入权限):

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\Model_Files

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\Pre_Cal_Files

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\data

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\Sensor_Emulator_Files

    :\Program Files (x86)\Proj_PGA309EVM-USB\EEPROM_CAL_Results

     使用 Windows 资源管理 器导航到这些文件夹,选择/右键单击该文件夹,在菜单上选择“属性”,然后在顶部菜单上选择“安全”。  要更改权限,请选择适用的用户,单击“编辑”并选中“允许完全控制”。  按下“Apply”(应用)和“OK”(确定),如下菜单所示。

    4)尽管这与您上面描述的问题无关,但请确保 USB - DAQ 控制器上的跳线位置正确。  请阅读以下有关跳线设置的帖子:  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845780/pga309evm-usb-unable-to-connect-with-the-software/3127472

    如果在卸载并重新安装具有管理员权限的软件并运行后问题仍然存在,请告诉我。  另外,请告诉我这台电脑上使用的是哪种操作系统。

    谢谢,致以亲切的问候,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 以管理员身份运行解决了这个问题! 《PGA309EVM-USB 用户指南》中应该提到这一点,因为这是一个非显而易见的强制性步骤(假设您要在默认位置安装)!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亨里克,

    感谢您让我们知道 PGA309EVM-USB 正在工作,如果您有其他问题,请告诉我们。

    此致,

    路易斯