This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:BOOSTXL-3PHGANINV 能否在7.5V 输入电压范围内工作?

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069741/boostxl-3phganinv-can-boostxl-3phganinv-work-at-input-voltage-range-in-7-5v

部件号:BOOSTXL-3PHGANINV
“线程: LM5017”中讨论的其它部件

在数据表 slubp1a BOOSTXL-3PhGaNINV 评估模块用户指南中,我找到以下描述:“宽输入电压范围12V 至60V”

但根据 sluray0a 的原理图,LM5017的最小工作电压是7.5V,所以我想知道 BOOSTXL-3PhGaNINV 是否可以在7.5V 电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    正确的做法是 LM5017仍应在7.5V 输入电压下正常工作,但设计者很可能会出于某种原因决定将输入电压限制为12V。 这可能会起作用,因为我看不到会立即造成问题的任何明显的东西,但当您在设计定义的区域之外工作时,您可能会看到输出超出原始设计的范围(精确度,效率等)。