This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140A 芯片:加工过程中的最大芯片温度

Guru**** 2987530 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070508/opa140a-die-maximum-die-temperature-in-fabrication-process

部件号:OPA140A-Die
“线程”中讨论的其它部件:OPA140

各位专家:

上帝日。

您能否支持客户关于最大模具温度的此查询:

他们计划在陶瓷印刷电路板上使用 OPA140ATDD2设备。 它们用盖子密封陶瓷和 Kovar 室中的电路。 温度将达到350摄氏度。 盖被密封时,OPA140芯片可以在5分钟内处理该温度吗?  

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    5分钟?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    盖被密封时,OPA140芯片可以在5分钟内处理该温度吗?  

    根据回流炉的温度曲线,我猜 IC 可能无法在更长的时间内处理高达350C 的温度(不会降解)。 问题是350C 和持续时间的暴露峰值温度。 客户可能需要进行一些尝试。 我没有支持密封流程的参考资料或数据(可能需要咨询我们的包装专家)。  

    另外,请考虑密封环境。 空气不是一个好选择。 N2或惰性气体可能更适用于保护压铸薄膜和金属化薄膜。 我会向我们的包装专家咨询,并向您提供建议。  

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?ts=1642604897185&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DOPA140ATDD2%2Bwave%2Bsoldering%2526nr%253D5

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,雷蒙德。

    我们将等待您与包装专家确认。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    我有流程工程师的一些信息,但 请通过内部电子邮件直接与我联系。  

    在我们交换了一封电子邮件后,我将结束本次调查。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    刚刚通过电子邮件与您联系。

    谢谢!

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    由于我们已通过内部电子邮件建立了联系,我将结束本次调查。  

    最佳

    雷蒙德