This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA2615:VCA2615

Guru**** 2632995 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070611/vca2615-vca2615

部件号:VCA2615
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,

我在超声波应用中使用 VCA2615。
在数据表第18页上
表5.显示了反馈电阻设置的代码。

我遇到了除以外的任何代码设置
“1111”(开路)导致噪音显著增加。

例如,对于代码='1111',输入端接 RL=0,放大器增益=52dB
(对于单端输入的 LNA,大约16dB;对于 VCA,大约36dB)
输出噪声电压
输出,有效值=1.2mV

对于代码='0000'
输出,有效值=3.59mV
对于代码='0001'
输出,有效值=3.57mV
三,工作安排
对于代码='1101'
输出,有效值=2.44mV
对于代码='1110'
输出,有效值=2.14mV


请回答两个问题:
1)为什么会发生这种情况?
2)什么是代码“1111”(开路)的反馈电阻器?

谢谢你,

此致,
Viktor.pulsarvictor2003@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 VCA2615设备。

    我们将很快研究您的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于您的问题:
    1)为什么会发生这种情况?

    请参阅 VCA2615数据表图61第19页,

    假设您正在使用主动反馈终止,

     这表明 LNP 增益为20dB (与您的设置相比,为~16dB)

    此外,它还显示了8种不同类型的 LNP 噪声级别,

    您可以看到曲线(它显示噪声图与源阻抗=反馈电阻值)

    这与您的测试曲线结果非常相似(以 mV 显示)。

    2)什么是代码“1111”(开路)的反馈电阻器?

    另请参阅数据表第17页,

    它提到,在开放位置,LNP 的输入电阻约为100k 欧姆。

    谢谢!