This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 感应负载的正弦电流源

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070946/sinusoidal-current-source-for-inductive-load

尊敬的 TI 团队:

我们需要设计 正弦电流源,并 对频率(1k 至10k),电流(1-200 mA)进行调谐,以驱动电感可在1至25 MH 之间变化的可变负载,以及负载电阻为1-200 ohm。

一旦设置了电流,整个负载范围的电流应稳定在1mA 以内。   

我请求团队建议一个 OPAMP,它可以驱动200mA 的最大负载值,即200 Ω= R,XL = 25mH @ 10kHz。  

刚刚在这里看到了一些电路,但我仍在寻找一些 OPAMP 或基于能够在额定最大电流和最大负载值(阻抗)下处理合规电压的电路

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa454.pdf?ts=1642646532018&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

有人能在这方面提供帮助吗?