This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085PWR

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070423/tps61085pwr

“线程”中讨论的其它部件:TPS61085LM2623

您好,

TPS61085是否有任何低成本版本?

谢谢。

维托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数不完全相同。

    您实际需要哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    下面是项目所需的规格,

    输入电压:2.5V ~6V。
    输出电压:8V
    输出电流:>200mA
    振荡频率:<1MHz。
    过电流保护。
    热关机。

    有什么建议?

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维托,

    我们没有针对 TPS61085的低成本版本。 您可能会考虑使用更低的成本的 LM2623。