This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:[OPA551UA]如何处理标志针

Guru**** 2390450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068026/opa551-opa551ua-how-to-handle-flag-pins

部件号:OPA551

您好,TI 支持团队

请查询旗杆处理方法。

即使信号器引脚(第8个)直接连接到 GND,操作是否有问题?

直接连接到 GND 时,操作是否有任何问题?

数据表设计为可选和下拉列表。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    OPA551散热标记 具有广泛 的电压合规范围,范围从 V 到(V+)-1.5 V。因此,如果 OPA551应用于单个电源配置,例如单个+60 V 或其指定范围内的其它电源, 标志可以参考0 V GND 并正常工作。 以这种方式连接它时,不应出现任何操作问题。

    数据表第7.3.4节"热保护"第3段中的"功能说明"提供了有关热关机功能和电气特性的良好说明。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯

    感谢您的回复。

    即使信号销已被 NC 处理(未连接),操作是否有问题?

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    应用信息部分 8.2中的 OPA551数据表显示了图27“典型应用,基本电路连接”。 在该电路中 ,旗形针脚具有  标记为“可选”的旗形电流回路电阻器。 这表明该引脚可以是 NC 引脚并浮动。  

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    除非您有任何其他问题,否则请关闭此 e2e 查询。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程