尊敬的先生/女士
我的客户设计了一个 OP 电路,他最初使用 OPA454,但发现电流消耗太大,他想找到一个新的 OP,他的规格如下。
VCC +65V,-3.3V。
2.输出电流10mA。
3.不需要大 GBW。
最重要的规格 是,在 OP 电源状态下,电流消耗小于3.2 mA。
TI 是否有符合此规范的 OP?
此致,
黄上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,神明,
唯一接近应用3.2 mA 最大静态电流的 TI 高压运算放大器是 OPA454。 典型静态电流为3.2 mA, 对于 VS =±50 V,TP = 25°C,RL = 4.8 kΩ 至中等电源,VCM = VOUT =中等电源 条件。 在相同的条件下,指定的最大电流为4.0 mA。
请注意 ,静态电流规格为 VS =±50 V,100 V 电源到电源的差值。 OPA454数据表图18静态电流与电源电压显示,电流受 Vs 电平的影响, 随着电源的减少,电流可能会降低一些。 这可能会使供电电流 随着(V+) 65 V,(V-)-3 V 与 ±50 V 的关系而有所下降。尽管在实践中,OPA454可以观察到这种较低的静态电流,但 TI 不保证情况会如此,因为这不是一个可靠的数据表规范。
TI 所有其他的高电压运算放大器都具有更高的静态电流,如果 OPA454不能满足需求,则没有其他型号可以建议:
此致,托马斯
精密放大器应用工程
你好,神明,
Thom 今天已不在办公室。 请通过 E2E 论坛向我或 Thom 发送“友谊”请求。 一旦我们能够建立私人通信,我们就可以私下交换原理图信息。
根据 Thom 之前的答复,OPA454中的静态电流可能不会显著降低。 如果您正在寻找较低的静态电流运算放大器,则可以考虑采用不同的设计方法或寻找不同的放大器。
以下是几种备选方案:
1.使用引导放大器配置。

2.使用互补对称 AB 类放大器来提高输出电压
由于负载下的源/汇电流水平较低,选项1的创建可能比选项2容易(问题较少)。
如果您还有其他问题,请告诉我们。
最佳
雷蒙德