This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:z 高时的最大电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070428/tlv1805-max-voltage-in-high-z

部件号:TLV1805

尊敬的团队:

 高 z 状态下输出引脚的最大电压是多少? 在3.3V 电源电压下(V-= 0V)

计划用10-100k 拉拔至18V 拔出引脚

TLV 的电源只有在18V 之后才存在

数据表6.1n`t 与此案例是否相关?

此致

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第6.1节指出,输出电压不得超过 V++ 0.3 V。(有一个从输出到 V+的钳位二极管。)

    输入引脚允许通过该二极管达到10 mA,但输出没有指定的限制。 0.18 mA 可能正常,但数据表无法保证。 另请注意,电流会流入连接到 V+的电源,并可能会提高其电压,这将影响连接到该电源的所有设备。

    考虑在输出后添加晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ISEE,

    TLV1805具有推挽式输出,无漏极开路。 如果您希望在 TLV1805输出处有一个用于高- Z 条件的上拉电阻器,请仅将其连接至 TLV1805的电源电压针脚,如第8.2节“典型应用”中的数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    正如凯和克莱门所说的,输出中始终有连接到 V+线路的 ESD 钳。

    当处于停机(Hi-Z)时,只要输出保持在应用的电源电压范围内,您就可以对其施加电压。

    如果电源电压为零,则 ESD 二极管将在电源电压的800mV 以上夹紧。

    正如克莱门斯警告的那样,通过 ESD 二极管的拉电可能会使电源超过3.3V,因为大多数稳压器无法吸收电流,并且电源可能上升到3.3V 以上。 当然,这取决于3.3V 线路的总负载,上拉电流和时间。