This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP339:需要 ESD 规格

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070580/lp339-need-esd-specifications

部件号:LP339

您好...

我的一位客户正在使用 LP339DR 进行应用。 他们提出了与设备的 ESD 等级相关的问题,设备数据表中未提及该问题。

我从 Reliablity 页面下载了文档,但它指向数据表,不显示任何评级。 请提供相同的信息。

e2e.ti.com/.../LP339DR_2D00_18545163.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miteshkumar,您好!

    我找不到“D”SOIC 封装的 ESD 测试,只能找到“N”DIP 封装的 ESD 测试。

    它通过了2kV HBM 和250V 机器型号(mm)。 当时没有测试清洁发展机制。

    请注意,这些值仅用于设计指导,不能保证,因为它们不在官方数据表中。