This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070268/opa855-opa855

部件号:OPA855

我们有兴趣将 OPA855用作含 Hamamatsu S5973光电二极管的 TIA。 接点 电容为1.6 pF。 所需带宽为1 GHz,带宽的增益可达1 GHz。  您是否有反馈电阻值的建议? 此外,OPA855是否会驱动50欧姆负载? 如果没有,您是否有宽带缓冲放大器的建议?

谢谢你,

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    对于1GHz 的所需带宽,反馈电阻只能小到1k:

    e2e.ti.com/.../david_5F00_opa855_5F00_1.TSC

    °相位导联反馈电容为230fF,以实现稳定的性能,相位边界为50 μ A:

    e2e.ti.com/.../david_5F00_opa855_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 和 Kai 您好,

     感谢 Kai 的模拟!  要实现1GHz 的总体系统带宽,难度很高。 看起来,大约1k 欧姆的增益将达到应用程序在第一阶段达到的最大值,而达到的峰值最小,如 Kai 刚才所示。 OPA855的输出电流驱动相对较大,大约为80mA,可以驱动50欧姆负载,直至其输出电压范围。 此外, 这是一款 TIA 计算器 ,我们可以在最大的平面带宽下快速检查这些要求,Q 系数为0.7,相距为65度。  

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这非常有帮助!

    大卫