This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:PCB 布局查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070287/iso224-pcb-layout-inquiry

部件号:ISO224

我目前正在使用 ISO224BDWVR 隔离放大器进行印刷电路板布局。   我正在查看数据表(第11.2节)上推荐的布局示例,特别是要保持无任何导电材料的间隙区域; 我希望考虑将 第二个 ISO224零件放在电路板的另一侧,作为第一个 ISO224零件,两个零件使用相同的间隙区域,以了解有关该间隙区域的原理的更多信息。  板厚度为~3mm。  好奇此清关区域是为了隔离完整性,还是更多地出于对零件的担心,以及"堆叠"两个零件是否可能导致相互干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    ISO224的占地面积提供了从高压侧到用户侧的~9mm 的间隙-“间隙区域中包含的任何轨迹都将减少  包装提供的最大间隙。  最终,它取决于产品 需要的间隙级别。  如果小于9mm,则可以根据 ISO224运行轨迹。  只要 两个“高侧”电路具有相同的电势,在顶层和底层放置两个镜像设备就不会成为问题。  如果没有,那么您的安全检查员可能会质疑 PCB 与一个热电路之间的3mm 距离 。  假设您使用的是 FR4,则有一个优势,就是将两个不同的 HV 电路布置在 PCB 的相对侧,但 FR4材料的老化效应会随着时间的推移降低隔离能力。  根据设备的最终用途,您需要与认证团队一起解决这一问题。