This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:将 MSP-EXP430F5529LP 用作 USB2ANY

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MSP430F5529, LMX2491, MSP-EXP430F5529LP, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068670/usb2any-using-an-msp-exp430f5529lp-as-an-usb2any

部件号:USB2ANY
线程中讨论的其他部件: MSP430F5529LMX2491MSP-EXP430F5529LPUNIFLASH

我正在与 LMX2491合作,希望通过 TIC Pro 快速执行功能检查。  MSP430F5529 LaunchPad 套件是否可以用作 USB2ANY? 根据 USB2ANY 和 LaunchPad 套件示意图,所有必要的引脚都可以在管座上找到。 我担心固件启动期间需要 USB2ANY DAC,或者存在一些与 USB2ANY 相关的其他硬件细微差别。

有一些 e2e 问题表明这应该是可能的。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789774/usb2any-bootloader-firmware

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/892396/msp-exp430f5529lp-usb2any-firmware-for-evaluating-lmh1297

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/661959/lmx2592-is-lmx2592-factory-programd-to-give-some-output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道回答你自己的问题的方式不好,但我继续尝试了。 是的,可以使用 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 套件作为 USB2ANY,但需要进行一些小改动。 4MHz 谐振器(Q4)需要用24MHz 晶体替换。 我可以使用此类主板与使用 TIC Pro 的 LMX2491 PLL 通信。

    从 MSP-EXP430F5529LP 开始,用24MHz 晶体和相关负载电容器替换 Q4。 下载 USB2Any Explorer 并将子目录中包含的固件上载到 MSP430F5529。 为此,您可以将 MSP430F5529置于 Bootstrap 加载器(BSL)模式,并使用 USB2Any Explorer 或使用 UniFlash 和板载调试器。 请注意,TIC Pro 将自动将 USB2ANY 固件降级为2.7。

    如果 TI 发布与4MHz 晶体/谐振器配合使用的 USB2ANY 固件版本,特别是集成电路 Pro 所需的版本(目前为2.7.0.0),将会有所帮助。

    启动程序在晶体发生变化后仍能工作,因为它在初始化期间检查常见的晶体/谐振器频率。 请参阅《MSP430Fx5xx 系列用户指南》(slau208q) PG#1127。 请将此功能添加到  USB2ANY 固件。

    我的设置的图片和示意图:

    MSP-EXP430F5529LP 的修改 

    显示在 Windows 的 USBView 中

    TIC Pro 将自动降级至2.7.0.0:

    与 LMX2491成功通信: