This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:热电偶放大器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069757/ina326-thermocouple-amplifier

部件号:INA326

您好,

你好。 我有一位客户正在与 INA326合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

在应用手册 SLOA123 (https://www.ti.com/lit/an/sloa123/sloa123.pdf? ,第1页)中,它显示了如何使用 INA326放大器连接热电偶。 对于 RFI 滤波器,它显示使用系列电阻器。 对于这些电阻器,它们是否需要比1%更好地匹配?

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    不仅两个电阻器应该尽可能相等,两个共模滤波器盖(连接到信号接地的滤波器盖)也应该相同。 最好为这两个 CAP 选择+/-1%容差 Np0 (C0G)类型。 对于两个电阻器+/-1%的耐薄型(!) 应使用温度漂移较低的薄膜电阻器。 或者更好的选择+/-0.1%容差电阻器。 这里不应该使用厚膜电阻器,因为它们的长期漂移非常痛苦。

    为什么这很重要?

    因为在 INA326的输入中使用不匹配的成分会破坏平衡,从而破坏整体共模抑制。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我认为凯已向你提供了详细的答复。 如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    K 热电偶的优点是温度感应范围高达1260C (在 K TC 材料中不会被氧化)。 为了正确测量 TC,需要参考冷结温度补偿,请参见下图。   

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa354/sbaa354.pdf?ts=1642451339161&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dk-type%2Bthermocouple%2Bmeasurement%2Bcircuit%2526nr%253D154

    如果您的温度感应应用不需要测量-200C 到+1260C 的范围,PT100或 PT1000 RTD 传感器在较低温度应用中在成本和测量精度方面会更好(20多年前,PT100/PT1000 RTD 传感器非常昂贵, 但情况已经不是这样了)。

    如果您需要更多问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德