This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:过度冲和欠冲

Guru**** 2825785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068289/tlv7011-overshoot-and-undershoot

部件号:TLV7011

您好,

客户正在使用 TLV7011DCKT 进行评估。
我们正在经历过冲冲冲冲冲冲冲冲和冲冲冲冲冲。
你认为什么是错误的?

此致,
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDDOOR,

    你能描述过度和不足吗? 还是提供示波器照片?

    我将假设您在输出上看到振铃。 由于输出上升和下降时间(5ns)较快,这种情况相当普遍。

    比较器的输出应被视为高速数字门,并采用适当的旁路供电(最小100nF)和适当的布局技术。 绕过较差或布局不良会导致耗材在输出转换上振铃,这可能导致振荡或假触发。

    此外,驱动长而薄的输出轨迹也可能导致振铃。 如果振铃有问题,可能需要在输出上添加一个小系列电阻器(~20欧姆)以抑制反射(类似于对 SPI 或 I2C 总线所做的操作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul Grohe,

    感谢你的回复。

    下面是示波器照片。

    此致,
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    由于没有滞后,振铃可能是振荡的开始。 无论如何,在输入信号缓慢和比较器速度快的情况下,强烈建议添加滞后。 将一个极高的电阻器从+input 安装到 TLV7011的推杆上,然后卸下 C2! 如果电源电压有噪音,请将低通滤波器插入 R2和电源电压之间的连接中。

    振铃也可能是范围探测器问题。 使用这样一个地弹簧:

    直接在 R1右侧探测,R1安装在距离 TLV7011输出最近的位置。 弹簧“撬动”TLV7011的接地引脚。

    另一个原因可能是没有地面。 在 TLV7011周围至少使用一个局部接地平面,并安装离子耦合帽和最靠近 TLV7011的其他组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都是很好的建议。 谢谢凯

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDoor

    如果您在查看了 Kai 的建议后需要进一步帮助,请告知我们。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDDOOR,

    这是一种感应范围-从不理想的布局或较长的未端接迹线...,这是可以预料的。 我们知道它是感应的,因为电压高于/低于施加的电压,所以它是电感产生的。 最可能的原因是示波器探头接地导线和/或比较器接地导线过长。

    如凯所示,将示波器探头直接放置在接地和输出引脚上将减少过冲。 理由都应该是短的,直接的和单一的。