This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081H:区别是什么?#39?

Guru**** 2985940 points

Other Parts Discussed in Thread: TL084H, TL071H, TL081H, TL082H, TL074H, TL072H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070107/tl081h-what-s-the-difference

部件号:TL081H
线程中讨论的其他部件:TL071H,TL084H , TL082H, TL074H, TL072H

TL081H 和 TL071H 之间的主要区别是什么? 我对这两个家庭有着很好的了解。  

此致

布莱恩·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    历史上,TL07x 是 TL08x 的低噪声版本。 但如今,它们是相同的,部件号只是为了向后兼容。

    TL0xxH 是现代 CMOS 版本,特性有所改进,但噪音更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,布莱恩,  

    正如克莱门斯所说的那样,在性能方面没有任何区别。 这就是为什么他们有一个共同的模式。  

    TL071H = TL081H,TL072H = TL082H,TL074H = TL084H。  

    在这种供应限制环境中,这可能非常有用。 例如,如果您已经设计了 TL071HIDBVR (目前已缺货),它可能会被 TL081HIDBVR (698,475个库存单位)替代。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳