Other Parts Discussed in Thread: THS3491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THS3491DDAEVM “Thread:Test, THS3491.(线程:测试,THS3491.)”中讨论的其它部件
您好,
如果 TI 只为 THS3491运算放大器提供未组装的 PCB,我需要大约5个 PCB,或者您有一个我可以使用的通用运算放大器测试板,请您提出建议。 我不需要电源 POAD 连接,而只需要 SOIC 封装的引脚连接。
谢谢,
艾伦