This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:电池组的可用范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229-Q1, INA229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069824/ina229-q1-usable-range-of-battery-packs

部件号:INA229-Q1
“线程”中讨论的其它部件: INA229

大家好,

我想确保 INA229-Q1是否可用于72V 电池组电流监控。是否安全? 因为蓄电池组电压变化为65V 至81V。并且 VBUS 最大电压值为85V,这在绝对最大额定值部分中已提及。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshana 您好,

    是的,只要不超过85V,它是安全的。  您需要确保应用中没有高于85V 的峰值,以免损坏 INA229。

    此致,

    哈维尔·康特雷拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshana,您好!

    进入电池组的脉冲电流可能会意外增加电池组中的压降。 考虑电池单元内和电池外的不必要电感。 因此,通过避免任何不必要的电感将 INA229连接到电池组附近会有所帮助。 当负载电流突然中断时,这也可以作为一种补救措施,防止电感反冲产生的过压峰值。

    还有一个能让电池单元的内在 ESR (等效串联电阻)随温度和年龄变化的表征。 但同样,如果电池组看到脉冲充电电流,这将是一个主要问题。

    无论如何,您应该通过测量确认 INA229的输入电压从未违反其绝对最大规格。 您还可以添加分压器和比较器,以便在电池组中的电压上升到临界水平以上时生成警告信号。