This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:电流感应原理图回顾

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069241/ina826-current-sense-schematic-review

部件号:INA826

您好,

我使用 INA826进行电流感应,电流从 IN_IC_P 流向 IN_IC_N,原理图如下所示,设备的±5V 电源。

请帮您回顾示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    应该是好的。

    分流器被拼接成两个等径部分,接地连接到中点,这有点不寻常。 这有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    感谢您的支持,我可以为您提供帮助。 除了 Kai 的问题外,输入电流范围是多少? 我想确保 INA 输入处产生的电压在线性范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 GND 的中点是确保共模输入电压为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    根据您的 INA826配置,下面是 VCM 和 Vout 线性关系。

    INA826的差动输入电压从-592.883mV 到586.833mV,这与您的电源轨,增益设置和 VCM 设置重复。   

    如果您对上述内容感兴趣,请从以下链接下载。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    您提到这是一种电流感应应用。 由于我不知道您的电流感应范围,所以我将100mΩ Ω 电阻器放置为测量分流器。 在 R_sunt = 100mΩ 的情况下,电路能够感应大约+/-586/100=+/-5.86A,如下面的模拟所示。

      

    e2e.ti.com/.../INA826-E2E-01162022.TSC

    10Ω 不清楚串联连接到中间接地的两个2 μ A 电阻器的作用是什么。 如果您想让 VCM 输入电压接近接地,如果感测电流较小,则上述电路可以实现这一目的。 INA826仅对分流电阻器中每个电流感应应用的差动输入电压感兴趣。   

    如果10Ω 分流器用于感应电阻器,则电路中的感应电流仅为+/-586mV/10Ω =+/-58.6mA,我猜这不是您想要的。 我不知道您要做什么,如果两个10Ω Ω 电阻确实都是感应电阻器,请抽出电流感应电路的模拟前端。 您也可以通过修改上述 电路来模拟配置。   

    关于差分和共模 LPF 配置,共模滤波器的截止频率必须>>差分输入 LPF 滤波器的截止频率(相隔至少十年或更长时间)。 随附的应用说明详细介绍了如何计算两种过滤器设置。 此外,INA826的带宽在10V/V 增益时约为500kHz 由于我不知道您的电流感应要求,我已任意降低了 Vdiff 和 VCM 模式的 LPF。 我猜是,INA826的电流感应应用的 BW 在范围内配置为大约1kHz 或更低。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts=1642301946067

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    此方案是否能正常工作取决于输入信号“IN_IA_N”,“IN_IA_P”的接地与 INA826电路的接地之间的相互关系。 是两个地面相互浮动,还是相互关联。 可能出现以下情况:

    输入信号的接地和 INA826的接地有意在两个分流器的中点相互连接。 这是一个很好的解决方案,因为任何共模噪声都是不可能的。

    两个接地在其他地方相互连接,输入信号“IN_IA_N”和“IN_IA_P”为真双极。 这也是一个很好的解决方案,因为共模噪声最小。

    3.两个接地在其他地方相互连接,输入信号“IN_IA_N”和“IN_IA_P”不是真双极。 在这种情况下,相同分流电阻器中的电流将不同。

    4.两个接地之间浮动,两个电路的连接仅由输入信号“IN_IA_N”和“IN_IA_P”提供。 在这种情况下,共模噪声将达到最大值,并且只能通过 INA826的有限共模抑制来抑制。 避免两个地面之间的浮动可能会改善整体共模抑制。