This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:模拟中的建模噪声比理论高3倍

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3001, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068674/ths3491-modeled-noise-in-simulation-is-3x-higher-than-theoretical

部件号:THS3491
“线程”中讨论的其它部件:THS3001,TINA-TI , ABS, TEST

 THS3491模拟模型是否应该能够合理地模拟噪声?   我提出这一问题是因为与 THS3001相比,在模拟中,THS3491的噪声预测要高出300%。 从我使用2倍增益时 THS3001的数据表值计算得出的结果来看,计算和模拟模型之间的相关性非常好,但对于 THS3001和 THS3491之间使用数据表值的数据表,输入模拟模型噪声要高出3倍。 这是已知问题吗? 是否有任何变通办法? 真希望能获得一些良好的噪音模拟结果!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,  

    我一直在这里进行模型测试,您使用的是哪一种? 有 RGT 和 DDA 模型以及随时间推移的更新,最好是附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,我使用的是 RGT 模型(见下文)

    (小一
    **此型号旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
    ** TI 及其许可方和供应商不作任何明示的担保
    **或暗示,关于本模型,包括的担保
    **适销性或适合特定用途。  模型是
    **仅按“原样”提供。  其质量面临的全部风险
    **并且性能与客户有关。
    (小一
    *
    **发布人:德州仪器(TI)的 WEBENCH(R)设计中心
    *部件:THS3491RGT
    *日期:18年2月16日
    *型号类型:一体化
    *模拟器:TINA-TI
    *仿真器版本:9.3.150.328 SF-TI
    * EVM 订单号:N/A
    * EVM 用户指南:不适用
    *数据表:SBOS875 - 2017年8月
    *
    *型号版本:1.0
    *
    (小一
    *
    *更新:
    *
    *版本1.0:发布到 Web
    *
    *
    (小一
    *注意:
    * 1. 该模型与数据线对齐,用于+15V 和-15V 操作
    *   对于 T =25C 时的以下参数:
    *   用于 G 的 BW = 5 V/V,转换率,噪声,VOUT 与 IOUT 的对比,
    *   CMRR,PSRR,启用时间,禁用时间,VOS, IIB,VOH,VOL
    * 2. PD 阈值高于参考电压1V
    * 3. 模型不会在温度过高时复制真实设备操作。
    * 4. 电源低于时,型号可能与设备操作不一致
    *   +15V/-15V 或30V。
    (小一
    *
    *
    SUBCKT THS34991 RGT INP Inn FB OUT PD_NOT VCC VEE GND
    RFB          输出 FB 1U
    参考参考         参考接地0
    R_R23        0中 1k Tc=0
    G_G5        INP GNDF INP GNDF 2e-5.
    R_R9        CNTRL_AND_SHDN IN_COMP1000 TC=0,0
    E_E9        N1561220接地 INPUTP_ICMR 接地0.9992
    R_R15        INPUTN_GBW GNDF 0.001 TC = 0,0
    D_D3        接地 N1561570 D_IN_clmp
    E_E5        INPUTP_CMRR INPUTP_ICMR OUT _CMRR GNDF 0
    R_R4        Inn input_OUTN 0.1 Tc=0,0
    N_U119        N_AND_SHDN SHDN GNDF 接地 N1561298 NAND2
    C_C6        GNDF IN_COMP.07n  TC=0,0
    C_C10        N1623290 INPUTN_ICMR 20p TC=0,0
    X/U124        INPUTP_CMRR N1563258 VICM VCC VEE GNDF VOS
    D_D2        N1561570接地 D_IN_clmp
    N_U120        N1561298 N1561298 GNDF 接地 CNTRL_AND_SHDN NAND2
    R_R19        参考0 1e6 Tc=0,0
    R_R24        全 N1560624 1 TC=0
    X/U105        ING_OUT_CNTRL Inn VCC VEE GNDF DEVE_DIS
    氧化_U118        和_CNTRLS 和_CNTRLS GNDF GND N_and_SHDN NAND2
    R_R21        EN N1560848 1 Tc=0,0
    R_R18        N1622379 N1561294 15 TC=0,0
    R_R30        N1622379 N1623290 50 TC=0,0
    E_E4        INPUTN_CMRR INPUTN_ICMR OUT _CMRR GNDF 0
    D_D1        IN_COMPP CNTRL_AND_SHDN Dpdn
    E_E3        GNDF 0 N1561272 N1561036 0.5
    D_D4        GND N1561616 D_IN_clmp
    X_U108        GNDF 输入_OUTN FEMT_INv
    E_E1        N1561272 0 VCC 0 1
    E_E10        N1560610 GNDF input_TF GNDF 2.
    C_C7        GNDF N1560200 457f TC = 0,0
    *C_C7        GNDF N1560200 559f TC = 0,0
    R_R20        PD_NOT 0 1e6 TC=0,0
    X/U114        INP_OUT_CNTRL ING_OUT_CNTRL GNDF GND 和_CNTRLS NAND2
    X_U121        VCC V 型输入_OUTN INPUTN_CMRR GNDF PSRR
    D_D5        N1561616接地 D_IN_clmp
    R_R10        GNDF EN 10k TC = 0,0
    C_C12        INPUTN_ICMR GNDF 1.2p TC=0,0
    X_U111        INPUTP_CMRR GNDF VICM VCC VEE N1561920 GNDF IIBP
    X/U106        INP_OUT_CNTRL INP VCC VEE GNDF DEV_DIS
    X/U104        EN IN_COMP N1562372 GNDF 比较器
    R_R25        N1560610 N1560200 50 TC = 0,0
    EN_U126        INPUTP_GBW INPUTN_GBW 全 EN VCC VEE GNDF
    + GBW_slw_ovrdrv_lim
    X_ZOUT        输入电流表 输出电流钳 ZOL
    E_E2        N1561036 0 V 0-1
    X_U127         VCC V 型输入_VCLAMP 输出_夹式 VITON EN GNDF VOUTvsIOUT_NROS_SHDN
    L_L4        PUTN_ICMR N1622379 3.5nH  
    R_R29        N1623290 INPUTN_ICMR 25 TC=0,0
    *C_C9        GNDF N1559782 4.7p TC=0,0
    C_C9        GNDF N1559782 4p TC = 0,0
    V_V5        N1561920 GNDF 1Vdc
    R_R16        GNDF INPUTP_GBW 0.001 TC = 0,0
    中        低 X_U112 VCC V 形 N1560624 N1560848 VIMON GNDF IQ_modes
    {\f2 X-F1   N1561220 N1561294 INPUTP_GBW INPUTN_GBW DEW_SCH3_F1}
    R_R13        OUTPUT 输入_VCLAMP 1 TC=0,0
    L_L2        N1560200 N1559762 3.29nH  
    *L_L2        N1560200 N1559762 4.018nnH   
    X_U110        INPUTN_CMRR GNDF VICM VCC VEE N1562100 GNDF IIBN
    V_V6        N1562100 GNDF 1V 直流
    E_E12        OUTPUT _TF GNDF N1559782 GNDF 1.
    R_R22        0低 1k Tc=0
    C_C8        GNDF N1559762 2.99p TC = 0,0
    *C_C8        GNDF N1559762 3.65p TC=0,0
    X_U122        VICM INP Inn GNDF VICM
    R_R17        INPUTN_GBW INPUTP_GBW 0.002 TC=0,0
    X_U107        N1563258 GNDF FEMT
    E_E11        N1559770 GNDF N1559762 GNDF 1.052
    X/U113        REF PD_NOT VCC V 形接地 GNDF 完全中低端 SHDN 模式_CNTRL_2BITS
    R_R26        GNDF N1559762 50 TC = 0,0
    L_L1        输出_CMRR N1563334 8uH  
    V_V4        N1562372 GNDF 0.5 VDC
    *R_R28        GNDF N1559782 280 TC=0,0
    R_R28        GNDF N1559782 200 TC = 0,0
    G_G1        输出_CMRR GNDF VICM GNDF 0
    C_C11        GNDF INP 1.5p TC=0,0
    X_U123        输入_OUTP N1563258版本
    R_R27        N1559770 N1559776 20 Tc=0,0
    *R_R27        N1559770 N1559776 26.1 TC =0,0
    X_U103        输入电流表输出 VIMON GNDF 放大器
    R_R3        输入_OUTP 0.1 Tc=0,0  
    *左侧 L3        N1559776 N1559782 3.6晚
    L_L3        N1559776 N1559782 2nH
    R_R5        N1563334 GNDF 1 Tc=0,0
    型号 D_IN_clmp d is = 1e-014 n=0.02 rs=1
    型号 Dpdn D =10f
    结束
    *美元
    次要设备 dev_sch3_F1 1 2 3 4.  
    F_F1        3 4 VF_F1 -1000
    VF_F1        1 2 0V
    .ends dev_sch3_F1
    *美元
    *
    *
    SUBCKT NAND2 A B GNDF 接地 Y
    参数 VTHRESH = 0.5
    参数 VTRUE = 1.
    参数 VFALSE = 0
    E_ABMGATE Y GNDF 值={VTRUE -(IF (((V (A,GNDF)> VTHRESH)& (V (B,GNDF)> VTHRESH),VTRUE,VFALSE))}
    结束
    *
    *
    SUBCCK 和2 A B GNDF Y
    参数 VTHRESH = 0.5
    参数 VTRUE = 1.
    参数 VFALSE = 0
    E_ABMGATE YINT GNDF 值={IF (((V (A,GNDF)> VTHRESH)& (V (B,GNDF)> VTHRESH),VTRUE,VFALSE)}
    结束
    *美元
    *
    *
    VICM VCC VEE GNDF 中的.SUBCKT VOS 输出
    参数标度= 1e-6
    参数漂移= 3U
    参数 VICM_SHIFT = 1U
    参数 VCC_SHIFT = 1U
    参数 VOS_TYP = 1000
    upLIFT NDRSHIFT 0值={漂移*(TEMP - 27)}
    upLIFT NSHSHIFT 0值={VICM_SHIFT* V (VICM,GNDF)}
    EVCC NVCC 0值={V (VCC,VEE)}
    EVCCSHupLIFT NVCCSHSHIFT 0值={VCC_SHIFT*V (NVCC)}
    EVOS 输出值={scal*(VOS_TYp + V (NDRIFT)+ V (NSHIFT)+ V (NVCCSHIFT))}
    结束
    *美元
    *
    *
    VCC VEE GNDF 中的.SUBCKT DEP_DOUT _CNTRL
    参数 VSmax = 33
    Param VSmin = 14
    参数 VINHR = 3.8
    *
    EIN1 NIN1 0值={V (VCC,IN)}
    EIN2 NIN2 0值={V (in,vee)}
    EVCC NVCC 0值={V (VCC,VEE)}
    *
    EN1 N1 GNDF 值={0.5*(1 + SGN (VSmax - V (NVCC)))}
    EN2 N2 GNDF 值={0.5*(1 + SGN (V (NVCC)- VSmin))}
    EN3 N3 GNDF 值={0.5*(1 + SGN (V (NIN1)- VINHR))}
    EN4 N4 GNDF 值={0.5*(1 + SGN (V (NIN2)- VINHR)}
    EOUT OUT_CNTRL GNDF 值={V (N1,GNDF)* V (N2,GNDF)* V (N3,GNDF)* V (N4,GNDF)}
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT FEMT_INV 1 2.
    参数 NLFF = 100000
    参数 FLWF = 100
    参数 NVRF = 20000
    参数 GLFF={PWR (FLWF,0.25)* NLFF/1164}
    参数 RNVF={1.184*PWR(NVRF,2)}
    型号 DVNF D KF={PWR (FLWF,0.5)/1E11}= 1.0E-16
    I1 0 7 10E-3
    I2 0 8 10E-3
    D1 7 0 DVNF
    D2 8 0 DVNF
    E1 3 6 7 8{GLFF}
    R1 3 0 1E9
    R2 3 0 1E9
    R3 3 6 1E9
    E2 6 4 5 0 10
    R4 5 0{RNVF}
    R5 5 0{RNVF}
    R6 3 4 1E9
    R7 4 0 1E9
    G1 1 2 3 4 1E-6
    C1 1 0 1E-15
    C2 2 0 1E-15
    C3 1 2 1E-15
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT PSRR VDD VSS VI VO GNDF
    参数 PSRRP = 82
    参数 PSRRN = 80
    参数 fpsr= 1.
    参数 PI = 3.141592
    参数 RPSRR = 1.
    参数 GPSRRP ={PWR (10,-PSRRP / 20)/RPSRR}
    参数 GPSRRN ={PWR (10,-PSRN/20)/RPSRR}
    参数 LPSRR ={RPSRR/(2*PI*fpsr)}
    参数 VCC_NOM =24
    EVCC NVCC 0值={ABS (V(VDD,0)- VCC_NOM/2)}
    EVSS NVSS 0值={ABS (V (VSS,0)+ VCC_NOM/2)}
    G1 0 1 NVCC 0{GPSRRP}
    R1 1 2{RPSRR}
    L1 2 0{LPSRR}
    *
    G2 0 3 NVSS 0{GPSRRN}
    R2 3 4{RPSRR}
    L2 4 0{LPSRR}
    G3 6 0值={ABS (V (1,0))}
    G4 6 0值={ABS (V (3,0))}
    R3 6 0 1
    E1 VO VI 6 0 1
    结束
    *
    *
    *
    在 INP VCC V 形模式下,.SUBCKT IIBP 输出
    参数标度= 1U
    参数 IIB_LOW = 0
    参数 MAX_IIB_LOW = 0
    参数漂移低=0
    *.Param IIB_HI = 1.5
    参数 IIB_HI = 1.5
    参数 MAX_IIB_HI = 10
    参数漂移_HI = 0.015
    **
    EIIB_HI NIIB_HI 0值={MAX (MIN ((IIB_HI +漂移_HI *(TEMP - 27)),MAX_IIB_HI),-MAX_IIB_HI)}
    EIIB_LOW NIIIB_LOW 0值={MAX (MIN ((IIB_LOW +漂移低*(TEMP - 27)),MAX_IIB_LOW),-MAX_IIB_LOW)}
    ****
    gout in out value ={scal*((1-V (模式,GNDF))* V (NIIB_LOW)+ V (模式,GNDF)* V (NIIB_HI))}
    **
    结束
    *美元
    *
    *
    参考 GNDF 中的.SUBCKT 比较器输出
    参数 VOUT_MAX = 1.
    参数 VOUT_min = 0
    参数增益= 1e4
    EOUT OUT OUT GNDF 值={MAX (最小值(增益*V (IN,REF),VOUT_MAX),VOUT_MIN)}
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT GBW_slw_OVRDRV_Lim VO ViP Vm Full SHDN VCC VEE GNDF
    ***  
    *全,中,低是控制 BW 模式的节点。
    *对于活动状态,它们应等于 V(x,GNDF)= 1V,其中 x =全,中或低
    *节点应一次激活一个。
    ***
    参数 AOL = 140   
    参数 GBW_FULL = 22e10
    .Param SRP = 9000e6  
    .Param SRN = 9000e6
    .Param it = 0.001
    参数 PI = 3.141592
    参数 IP ={it * MAX (1,SRP/SRN)}
    参数输入={it*min (-1,-SRN/SRP)}
    .Param CC ={it * MAX (1/SRP,1/SRN)}
    **
    参数 fp_full ={GBW_FULL /PWR (10,AOL/20)}
    参数 RC_FULL ={1/(2*PI*CC*FP_FULL)}
    参数 GC_FULL ={PWR (10,AOL/20)/RC_FULL}
    **
    **
    GFULLp GNDF OUTG1pFULL 值={MAX (MIN (GC_FULL * V (FULL,GNDF)* V (SHDN,GNDF)* V (VIP,VIM),IP),IN)}
    **
    **
    RG1pFULL OUTG1pFULL GNDF{RC_FULL}
    Cg1dpFULL OUTG1pFULL GNDF{CC}IC=0
    S1pFULLp OUTG1pFULL N1pFULLp OUTG1pFULL N1pFULLp SW1pFULLp
    S1pFULLn OUTG1pFULL N1pFULLn OUTG1pFULL N1pFULLn SW1pFULLn
    E1pFULLp N1pFULLp GNDF 值={V (VCC,GNDF)- 1.3}
    E1pFULLn N1pFULLn GNDF 值={V (V 形,GNDF)+ 1.3}
    型号 SW1pFULLp vSwitch RON = 200k 关闭量= 1e9 von = 0.1 voff = 0.0
    型号 SW1pFULLn vSwitch RON = 200k 关闭量= 1e9 von =-0.1 voff = 0.0
    **
    **
    EHIZN NHIZN GNDF 值={V (SHDN,GNDF)*(V (OUTG1pFULL,GNDF))}
    E1OUT VO GNDF 值={MAX (最小值(V (NHIZN,GNDF),100*V (VCC,GNDF)),100*V (V,GNDF))}
    **
    **
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT ZOL OUT _ZOL IN_ZOL
    E_E7        N165882 0 N_SUM 0 1
    E_E3        AOL_Zo_In 0 IN_ZOL OUT _ZOL 1.
    C_C5        N181461 Z2 1000e-5p TC=0,0
    R_R9        0 Z2 1k Tc=0,0
    R_R6        输出_E4_Zo 输出_ZOL 3600 TC=0,0
    E_E4        OUT E4_Zo 0 N173483 0 1
    R_R8        N173483 N165882 1k Tc=0,0
    R_R10        P1 N169815 1k Tc=0,0
    G_G3        N_SUM 0 P1 0 -1
    E_E5        N176951 0 AOL_Zo_In 0 100
    C_C7        0 P1 1.4 p TC = 0,0
    G_G4        N_SUM 0 N176951 0 -1
    C_C4        N166300 Z1 762p TC = 0,0
    G_G6        N_SUM 0 P2 0 -1
    R_R7        0 Z1 1k Tc=0,0
    C_C6        0 P2 0.531 TC = 0,0
    R_R12        P2 N190211 10k Tc=0,0
    G_G5        N_SUM 0 Z2 0 -1
    E_E6        N166300 0 AOL_Zo_in 0 3100
    E_E8        N181461 0 AOL_Zo_In 0 3100
    R_R5        0 N_SUM 1 TC=0,0
    E_E9        N169815 0 Z1 0 1
    E_E10        N190211 0 AOL_Zo_in 0 3100
    R_R11        0输出_ZOL 360 TC=0
    结束
    *
    *
    SUBCKT VCLAMP_w_SENSE VI VO VDD VSS VIMON GNDF
    参数 ISC = 0.620
    参数 ROS = 160
    参数要求=158
    E1P   N1P  GNDF 值={V(VIMON,GND)*REQ}
    E2P   N2P  GNDF 值={ISC* Ros-V (VDD,GNDF)}
    EHRPOS HRPOS GNDF 值={min (V (N1P,GNDF),V (N2P,GNDF))}
    EHRNEG HRNEG GNDF 值={MAX (V(VIMON,GND)*REQ,-ISC*ROS-V(VSS, GND))}
    EPCLIP VDD_CLP GNDF 值={V (VDD,GNDF)- 1.4 + V (HRPOS,GNDF)}
    ENCLIP VSS_CLP GNDF 值={V (VSS,GNDF)+ 1.4 + V (HRNEG,GNDF)}
    ECLAMP VO GNDF 值={LIMIT (V (VI,GNDF),V (VSS_CLP,GNDF),V (VDD_CLP,GNDF))}
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT VOUTVsIOUT_NROS_SHDN VCC VEE VI VIMON SHDN GNDF
    *
    .Param ISC_POS = 0.620
    参数 ISC_NEG =-0.620
    参数 IMAXLIN_POS = 0.540
    参数 IMAXLIN_NEG =-0.540
    参数 VOUTMAXLIN = 13.1
    参数 VOUTMINLIN =-13.1
    参数 VHR_VCC =-1.4
    参数 VHR_VEE = 1.4
    参数 VCC_数据表=15
    .Param ve_Datashe=-15
    参数 VMID_Datasheet ={(VCC_Datasheet + VE_Datashe)/2}
    参数 VHR_MAX_LINEAR ={VOUTMAXLIN - VCC_Datasheet}
    参数 VHR_MIN_LINEAR ={VOUTMINLIN - VE_MORDER}
    ER1 nr1 GNDF 值={(VOUTMAXLIN -(VCC_数据表+ VHR_VCC))/IMAXLIN_POS}
    ER2 NR2 GNDF 值={(VOUTMINLIN -(VE_MORDER + VHR_VEE))/IMAXLIN_NEG}
    EVOUT1pos NVOUT1_MAX GNDF 值={(V(VCC,GNDF)+ VHR_VCC)+ V (nr1,GNDF)*V (VIMON,GNDF)}
    EVOUT1neg NVOUT1_MIN GNDF 值={(V (V 形,GNDF)+ VHR_V)+ V (NR2,GNDF)* V (VIMON,GNDF)}
    EM1 NM1 GNDF 值={(VOUTMAXLIN - VMID_MORTABLE_POS)/(IMAXLIN_POS - ISC_POS)}
    EM2 NM2 GNDF 值={(VOUTMINLIN - VMID_MORDER)/(IMAXLIN_NEG - ISC_NEG)}
    EVMID NVMID GNDF 值={(V (VCC,GNDF)+ V (V,GNDF))/2}
    E1 N1 GNDF 值={V (VCC,GNDF)+ VHR_MAX_LINEAR}
    E2 N2 GNDF 值={V (V 形,GNDF)+ VHR_MIN_LINEAR}
    EV1 NV1 GNDF 值={V (NVMID,GNDF)+(V (N1,GNDF)- V (NVMID,GNDF))/(1 - IMAXLIN_POS/ISC_POS)}
    EV2 NV2 GNDF 值={V (NVMID,GNDF)+(V (N2,GNDF)- V (NVMID,GNDF))/(1 - IMAXLIN_NEG/ISC_NEG)}
    EVOUT2pos NVOUT2_MAX GNDF 值={V (NV1,GNDF)+ V (VIMON,GNDF)* V (NM1,GNDF)}
    EVOUT2neg NVOUT2_min GNDF value ={V (NV2,GNDF)+ V (VIMON,GNDF)* V (NM2,GNDF)}
    EHRPOS HRPOS GNDF 值={min (V (NVOUT1_MAX,GNDF),V (NVOUT2_MAX,GNDF))}
    EHRNEG HRNEG GNDF 值={MAX (V (NVOUT1_min,GNDF),V (NVOUT2_min,GNDF))}
    *
    ***锁模输出(如果需要)
    ECLAMP VO GNDF 值={V (SHDN,GNDF)* MAX (最小值(V (VI,GNDF),V (HRPOS,GNDF)),V (HRNEG,GNDF))}
    **
    *
    结束
    *
    *
    SUBCKT IQ_MODS VCC VEE FULL MID LOW SHDN VITON GNDF
    参数 IQ_FULL = 0.0168
    .Param IQ_MID = 0.0162
    Param IQ_LOW = 0.0112
    Param IQ_SHDN = 0.000670
    GIQ VCC V 形值={IQ_FULL *V(Full,GND)*V(SHDN,GNDF)+ IQ_MID*V(MID,GNDF)
    + + IQ 低*V (低,GNDF)+ IQ_SHDN*(1 - V (SHHDN,GNDF))}
    *
    GOUTPT VCC GNDF 值={IF (V(VIMON,GNDF)> 0,V(VIMON,GND)*V(SHDN,GNDF),0)}
    GOUTN GNDF V 值={IF (V(VIMON,GNDF)<= 0,V(VIMON,GND)*V(SHDN,GNDF),0)}
    结束
    *美元
    *
    *
    在 Inn VCC V 形模式 GNDF 中使用.SUBCKT IIBN 输出
    参数标度= 1U
    参数 IIB_LOW = 0
    参数 MAX_IIB_LOW = 0
    参数漂移低=0
    参数 IIB_HI = 1.
    参数 MAX_IIB_HI = 20
    参数漂移_HI = 0.015
    **
    EIIB_HI NIIB_HI 0值={MAX (MIN ((IIB_HI +漂移_HI *(TEMP - 27)),MAX_IIB_HI),-MAX_IIB_HI)}
    EIIB_LOW NIIIB_LOW 0值={MAX (MIN ((IIB_LOW +漂移低*(TEMP - 27)),MAX_IIB_LOW),-MAX_IIB_LOW)}
    ****
    数值中的 gout ={scal*((1-V (模式,GNDF))* V (NIIB_LOW)+ V (模式,GNDF)* V (NIIB_HI))}
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT VICM OUT INP INP INN GNDF
    EOUT OUT OUT GNDF 值={0.5*(V (INP,GNDF)+ V (INN,GNDF))}
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT FEMT 1 2.
    参数 NLFF = 100000
    参数 FLWF = 100
    参数 NVRF = 15000
    参数 GLFF={PWR (FLWF,0.25)* NLFF/1164}
    参数 RNVF={1.184*PWR(NVRF,2)}
    型号 DVNF D KF={PWR (FLWF,0.5)/1E11}= 1.0E-16
    *结束计算瓶数
    I1 0 7 10E-3
    I2 0 8 10E-3
    D1 7 0 DVNF
    D2 8 0 DVNF
    E1 3 6 7 8{GLFF}
    R1 3 0 1E9
    R2 3 0 1E9
    R3 3 6 1E9
    E2 6 4 5 0 10
    R4 5 0{RNVF}
    R5 5 0{RNVF}
    R6 3 4 1E9
    R7 4 0 1E9
    G1 1 2 3 4 1E-6
    C1 1 0 1E-15
    C2 2 0 1E-15
    C3 1 2 1E-15
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT MODE_CNTRL_2BITS B1_IN B2_IN VCC VEE GND GNDF FULL MID MID LOW  SHDN
    *                       REF PD_NOT VCC VEE GND GNDF FULL MID LOW  中低端 HDN
    参数 VTHRESH = 1.0
    参数 B1_POS_HR =-5
    参数 B1_NEG_HR = 0
    参数 VTRUE = 1.
    参数 VFALSE = 0
    *
    EREF_HI NREF_HI GNDF 值={0.5*(1 + SGN (V (VCC,B1_In)+ B1_POS_HR)}
    EREF_LOW NREF_LOW GNDF 值={0.5*(1 + SGN (V (B1_in,VEE)+ B1_NEG_HR + 1p)}
    EPDz NPDZ GNDF 值={0.5*(1 + SGN (V (B2_in,B1_in)- VTHRESH))}
    EDPDZ_HI NPDZ_HI GNDF 值={0.5*(1 + SGN (V (VCC,GNDF)- V (B2_In,GNDF)))}
    EDPDZ_LOW NPDZ_LOW GNDF VALUE ={0.5*(1 + SGN (V (B2_in,GNDF)- V (VEE,GNDF)))}
    *
    EFULL 全 GNDF 值={VTRUE}
    EMID 中 GNDF 值={VFALSE}
    低 GNDF 值为{VFALSE}
    * ESHDN SHDN GNDF 值={V (NREF_HI,GNDF)* V (NREF_LOW,GNDF)* V (NPDZ,GNDF)* V (NPDZ_HI,GNDF)* V (NPDZ_LOW,GNDF)}
    ESHDN SHDN GNDF 值={V (NPDZ,GNDF)}
    *
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT VNSE 1 2.
    参数 NLF = 30
    参数 FLW = 10  
    参数 NVR = 1.7
    参数 GL={PWR (FLW,0.25)* NLF/1164}
    参数 RNV={1.184*PWR(NV,2)}
    型号 DVN D KF={PWR (FLW,0.5)/1E11}= 1.0E-16
    *结束计算瓶数
    I1 0 7 10E-3
    I2 0 8 10E-3
    D1 7 0 DVN
    D2 8 0 DVN
    E1 3 6 7 8{GLF}
    R1 3 0 1E9
    R2 3 0 1E9
    R3 3 6 1E9
    E2 6 4 5 0 10
    R4 5 0{RNV}
    R5 5 0{RNV}
    R6 3 4 1E9
    R7 4 0 1E9
    E3 1 2 3 4 1
    C1 1 0 1E-15
    C2 2 0 1E-15
    C3 1 2 1E-15
    结束
    *美元
    *
    *
    SUBCKT AMETER VI VO VIMON GNDF
    参数增益= 1
    VSENSE VI VO DC = 0
    EMETER VIMON GNDF 值={I(VSENSE)*增益}
    结束
    *美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 LTSpice 还是 TINA? 您能显示测试设置吗? 奇怪的是,我也要把 THS3491移植到 LTSpice,但还没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,您好,出于某种原因,我不会直接回复您的上一篇文章。 我正在使用 LTSpice,因为我已经使用了多年,所以工作速度可以更快。 此外,我还有一个由我多年来积累的零件和设计组成的图书馆,ADI,LT,Maxim,TI, Apex ETC 更容易与 LTSpice 保持联系并添加新的 TI 部件,而不是尝试学习/将所有内容移植到 Tina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以 THS3491是从几个地方发出的,我确实在上面插入的模型上遇到了一些噪音声-在直接反相电流噪声测试上模拟时似乎遇到了问题(TINA 多次崩溃) 但我改变了频率扫描范围,它运行正常,原始模型也运行正常。 如果它运行,则当前模型似乎具有正确的噪声术语-如果您看到更高的输出噪声。  

    1.提供测试设置电路

    2.也许这是一种长时间隔伪影。  

    e2e.ti.com/.../3021.THS3491-model-noise-testing-Jan2022.docx

    哦,顺便提一下,最近一次我看 THS3001的时候,不推荐用于新设计-它有一个生产变化问题,偶尔会被咬