This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA321:INA321 -最小电阻值

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069357/ina321-ina321---minimum-resistor-value

部件号:INA321

您好,

在一个新项目中,我需要使用 INA321放大器,将增益设置为500。

在这种情况下,R2必须是 R1的100倍,这是 R1的最小值。 我可以使用1k 欧姆的值作为示例吗?

提前感谢您,

马蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马蒂亚,

    这些值相当不重要。 根据数据表的图1,R1 =2k 和 R2 =200k 似乎是一个好选择。 但 R1 =1k 和 R2 =100k 也应该很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马蒂亚,

    感谢您的发帖。 Kai 正确。 我现在将结束这条线程。