This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA194的替代部件?

Guru**** 2922770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640, INA194, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069279/alternate-part-for-ina194

“线程”中讨论的其它部件:LMP8640INA194INA281

您好,

我们需要一个备用部件用于库存量不足的 INA914AIDBVR...please,您能建议使用一个备用部件吗? 我们看到了 LMP8640,想知道它与 INA914有何不同?

(我们注意到额外的腿,但它的 NC 对我们来说是可以的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好安德鲁,

    请验证部件号,因为没有 INA914设备。  你是指 INA194吗?  它是一个电流感应放大器,就像 LMP8640一样。

    谢谢你,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leonard,对不起我的错误,是的,我指的是 INA194

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好安德鲁,

    我会使用 INA293A2或 INA293B2,具体取决于您的插针。  请确保您选择了正确的引脚输出。  对于较低的精度要求,INA281 均限制为 -4V 至110V 的 VCM。  可用性因增益和引脚而异。