This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8801:气体传感器设计计算

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8801, TLV8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069320/tlv8801-gas-sensor-design-computation

部件号:TLV8801
“线程”中讨论的其它部件: TLV8802

各位专家:

 我们收到了客户从我们的 TLV8801/TLV8802 D/S 提出的计算问题/澄清 。 快照如下所示。

TLV8801/TLV8802 320 NA Nanopower 运算放大器,用于经济型优化系统

1. U1输出为 CE。 如果参考电压=1V,U1输出电压也为1V? 因此,CE 也是1V??

2.为什么选择 R2 10k?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    1)否,运算放大器尝试将电压恢复为1V。 U1 Out 和 CE 是电压为1V 所需的一切

    2) R2限制 U1输出的变化速度。