This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:碎裂的 Spice 模型(模型修订版1.6)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068713/opa192-broken-spice-model-model-rev-1-6

部件号:OPA192
“线程”中讨论的其它部件:测试TINA-TI

请更正型号。

日期为2021年6月11日的新1.6版已损坏。它缺少参数。

在模型的第259行中 ,SW_OL_OPAx192参数缺失。 请参阅下面的第259行:

中         端 N37029 N37037 SW_OL_OPAx192 参数:

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,拉斐尔,

    很高兴听到你的声音! 我希望一切都好。

    是的,当我尝试在 TINA-TI 中运行 OPA192模型时,我会收到与您相同的#259错误。 我认为这一问题已报告给我们的建模工程师,但我需要与他核实以确保。 如果我回到旧版本的 OPA192模型并进行测试,它似乎正常工作并正在进行模拟。 我 不知道 该模型最近更新的原因。

    我正在连接 TINA-TI OPA192测试电路。 (OPA192.TSC),这将使您能够合理地模拟产品的性能。 同时,我将与建模工程师核实他的队列中是否有 OPA192模型修复。

    此致,托马斯

    精度放大器应用 Engineeringe2e.ti.com/.../3034.OPA192.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,拉斐尔,

    我 发现当前的 OPA192模拟模型与当前版本的 TINA-TI (版本9.3.150.328 SF-TI)正确运行。 我有一个较旧的版本9的 TINA Industrial, 但新版本没有在其上运行, 并发送#259错误。 看来新的 OPA192型号可能未设计为向后兼容旧版 TINA。

    请确保您拥有最新版本的 TINA-TI 或 TINA-Industrial。 在这种情况下,请尝试重新运行模型。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    很高兴您能帮助我解决这个问题。 此外,只要看看可能利用 OPA192快速非线性(比较器<->线性运算放大器)恢复的设计,一切都很好。 它似乎将作为一个高精度整流器信号缓冲器工作,通过将“绝对函数”置于信号链中而不是软件中来加速 RMS 计算。

    关于模拟问题,你是对的。 这是一个 TINA-TI 向后兼容性问题。 我使用的是 TINA-TI 版本9.3.100。 升级到 TINA-TI 版本9.3.200后,OPA192模型版本1.6得以运行。 TINA-TI 版本9.3.150和9.3.200能够处理第259行的空参数/无参数。  

    非常感谢您对这个问题的关注。

    此致,

    拉斐尔·奥尔德内斯