This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181-Q1:单向低侧电流测量,带有两个不同的电流感应放大器,用于电荷和安培;放电以提高分辨率

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068882/ina181-q1-unidirectional-low-side-current-measurement-with-two-different-current-sense-amplifiers-for-charge-discharge-to-improve-resolution

部件号:INA181-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这两种操作模式之间是否会经常切换? 如您所述,两个放大器中的一个将在充电或放电过程中饱和。 如果 您担心此设备的恢复时间,请参阅此帖子以了解有关此设备恢复时间的一些详细信息。

    由于这些器件在接地端使用,共模电压规格-0.2V 的下端更为重要。 在稳定状态下运行时不会出现问题。 但是,在模式切换期间,可能会有高瞬变。 最好在布局过程中找到低寄生电感的分流器,并将 PCB 痕量电感降至最低。

    此致,光