This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP704-SP:空间级,100-krad,125-kHz 光电二极管互阻抗放大器(TIA)电路"SNOAA75 - 2021年6月

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068977/lmp7704-sp-space-grade-100-krad-125-khz-photodiode-transimpedance-amplifier-tia-circuit-snoaa75---june-2021

部件号:LMP7704-SP

您好 TI 团队,

在 “Application Breif :”Space-Grade 100-krad,125-kHz 光电二极管互阻抗放大器(TIA)电路 中,“SNOAA75 - 2021年6月

https://www.ti.com/lit/an/snoaa75/snoaa75.pdf?ts=1642090903666&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMP7704-SP%253FkeyMatch%253DLMP7704-SP

在第 3/9页上,方程式偏倚=( VCC+RB2)/(RB1+RB2)

应使用 VBIAS = VCC* RB2 /(RB1 +RB2)进行校正

或在 VCC 和 RB2之间用*交换+,

谢谢你,

泽维尔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier 您好,

    是的,在 LMP7704-SP 应用简介中,您确实正确地了解了分压器方程式错误。 这很可能是一种错失最后审查草案的典型。

    我将让我们的精密放大器系统工程师了解您的调查结果,该简述需要更正。 请注意,此类更改在队列系统中处理,因此可能需要一段时间才能获得更正版本。

    感谢您为我们解决问题!

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程