This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMP 建议

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4021, THS3120, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068468/opamp-recommendation

“线程”中讨论的其它部件:THS4021, THS3120, THS3091

尊敬的放大器专家:

我正在寻找 OP:

-高输入阻抗(>1MOhm)

-低输入电容(<1pF)

-GBW > 10MHz

-噪音< 5nV/sqrt (Hz)

-输入电压+/- 10V

THS4021接近,但输入电容为1.5pF

任何其他想法都值得高度赞赏!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carsten,

    由于芯片内不可避免的杂散电容,很难实现小于1pF 的电压。

    我们所说的是什么电源电压? 示意图很有帮助。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 是正确的,其中一个因素与较低的输入噪声同时出现,即较大的输入设备-较高的 C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carsten,

     此外,电路的预期增益是什么? THS4021已解压,这意味着它的稳定增益为10 (-9)或更高。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生们,谢谢你的意见。

    我建议使用 THS3091或 THS3120。

    当然,客户必须小心正确的布局,以获得所需的输入电容!

    此致

    Carsten