This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3605:使用外部电压而非电阻器进行滞后控制

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067812/tlv3605-hysteresis-control-with-external-voltage-instead-of-resistor

部件号:TLV3605

您好,

我想检查使用外部电压而不是电阻器来配置滞后电压是否有效。 数据表中没有提到使用外部电压控制,但模拟模型 中确实包括了这一点作为注释。 模拟模型表示,在 LE/HYST 引脚上输入0.8V 至1.25V 可产生高达60mV 的滞后电压。 这是否有效?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑秀

    感谢您的发帖。  是的,您可以强制 HYST 引脚上的电压设置滞后。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    感谢您的及时回复。

    HYST 引脚允许的输入电压范围是多少?它如何反映到滞后电压? 有什么公式可以计算出来?  

    谢谢。  

    此致,

    郑秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑秀

    我认为我们没有公式,但我会看看我是否可以为您提供电压曲线与滞后曲线。 我将在搜索数据后于明天返回给您。 我也对您的用例感兴趣,因此如果您希望私下分享,我将脱机联系。  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑秀

    有关指导,请参见下面的曲线。  如果您可以分享,希望了解更多有关您的使用案例的信息。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查克,

    感谢您提供信息。 这正是我需要的。

    在我的应用中,我们需要在多个比较器上使用可编程滞后。 通过使用 DCP 方法,我需要为每个比较者提供一个 DCP。 通过使用 DAC,我可以有一组具有缓冲器的 DAC,该缓冲器只能将风扇输出到每个比较器。  

    此致,

    郑秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家分享您的项目并祝您好运。

    卡盘