This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491RGT

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068258/ths3491-ths3491rgt

部件号:THS3491

我发现自己正在查看 THS3491RGT 的.lib 文件,在顶部看起来是 RGT 封装内部反馈轨迹的轨迹阻力——数据表显示1.5欧姆, 但这说明了1uOhm——这是否应该改变——是的,它不会有太大的区别,但为什么不正确呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动,我现在还在研究 DDA 模型,这一行可能会说 THS3491DDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

     感谢您提请我们注意此问题。 我们正在网络上更新模型,一旦模型在设备的产品文件夹下发布,我们将通知您。  

    谢谢,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我将记下此编辑,以备将来更新。 THS3491模型中是否有其他任何令人不满意的东西促使您分析其网络列表?

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚开始研究这些问题,可能会在路上发现一些其他问题。