This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6082:需要 OP 放大器电路说明

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068469/lmc6082-op-amp-circuit-explanation-required

部件号:LMC6082

您好,

下面是我设计中使用的 LMC6082放大器的连接电路图。 请解释它的工作原理和运行方式,以更好地理解。 使用此电路可以设置多少增益,是否可以用输入电流/电压和输出电流/电压的最小和最大值进行解释? 我对这一主题不是很专业,所以我期待着得到详细的解释。 如果我将 VCC 连接为+5V 而不是+15V,将会发生什么情况?请提前感谢。

此致,

卡尔斯丁五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../karthik_5F00_lmc6082.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik,

    电路将输入电压(VIN)放大2倍-参见下文。  因此。 输出电压=2*VIN。  

    由于输出电压受所用电源电压和负载电阻器的限制,这些电压导致5V 和15V 的最大输出电压不同-参见下文。  

    谢谢你,凯。