This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:INA282AIDR 的 P2P 解决方案

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282-Q1, INA240, INA282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068525/ina282-p2p-solution-to-ina282aidr

部件号:INA282
“线程”中讨论的其它部件: INA240

您好电流感应人员,

TI 是否具有用于 INA282AIDR 的 P2P 设备? 否则,即使不是 P2P,您是否可以建议使用任何类似的设备? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella,

    对于 SOIC 版设备(D)的引脚到引脚的可能更换,我建议查看汽车版 INA282-Q1和 INA240。  

    请注意,INA240在功能上不等效,客户需要确保设备适合其应用。 例如,INA282能够提供高达18V 的电源,而 INA240的最大可用电源为5.5V。