This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:RE:Sch 审核请求。

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068190/ina185-re-sch-review-request

部件号:INA185
你好
我们正在使用以下 TI 部件进行应用。
1) INA185A2IDRLT
2) ADS1118IDGSR
3) TMUX1108PWR
4) TMUX1104DGSR
5) TXB0108PWR
我们设计 此电路用于精密 电流监控应用。
我们的电流范围为0.5A 至30A。  
通过使用这种设计  ,我们可以期望获得多大的准确度,我们能否模拟这种设计 来检查准确度。
请查看此 SCH 并向我们提供您的宝贵 反馈。
谢谢,此致,
Hrishikesh Kamble
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh,

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    您期望 INA185的准确性取决于另外两个因素。 预期共模电压是多少?工作温度是多少? 产品文件夹有一个很好的工具,它将根据 您在此处的具体情况向您展示您可以期望的错误程度

    因为我不知道 VCM 和温度是什么,所以我用三个不同的 VCM 值(0,13和26)为你们运行了分析,所有这些值都是25C。 您可以看到 VCM 获得的值越高,误差越大,特别是感应电流的低端。 最佳情形是 VCM =0,在这种情况下,最差情形的精度为0.5A (在本例中,错误为~7%)。 由于 IB 和输出摆动等错误,最高误差将始终保持在最低电流。

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis,

    感谢你的回复。

    我们在低侧配置中使用此设计,因此 VCM 应该可以忽略不计。对吗?

    此外,请查看 SCH,如果您发现孔设计有任何问题,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Hrishikesh Kamble。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh,

    是的,如果设备在低压端使用,您的错误将小于较高的 VCM (例如13V)。

    我在原理图中没有看到 INA 设备有任何问题,看起来它们没有连接到原理图中的任何其他部分,除了电路中的 LUGxx 和向多路复用器输出的 Vout。 我可能提出的唯一的附加建议是,如果需要,将0欧姆电阻器和 DNP 电容器封装到输入上,以便将来使用潜在的输入滤波器。

    但是,我没有足够的其他设备经验来提供正确的反馈。 我建议您联系负责这些设备的其他团队,征求他们的意见。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    路易