This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:仪表还是全差分放大器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, OPA392, LM7705, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068313/ina828-instrumentation-or-fully-differential-amplifier

部件号:INA828
线程中讨论的其他部件: OPA392LM7705TINA-TI

大家好,我目前正在寻找一个放大器用于信号调节电路。 输入将与0-20mV 的差分,输出将放大到0-5V,并发送到 ADC 以供进一步处理。 我想问一下,拥有全差动放大器还是像 INA828这样的单端输出仪表放大器会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esther,您好!

    您不能指定输入信号的频率,也不能指定输入共模电压 VCM。  

    假设输入信号频率低于100kHz 和 VCM=0,您可以使用由双+/-5V 或更高 电源电压供电的 INA828,请参阅下文。

    当然,为了使输出电压在20mV 的 VIN_DIFF 下完全切换为5V,正极电源电压至少需要5.1V -参见下文。

    尽管如此,如果 VCM=0且输入频率低于50kHz,一个更简单,更便宜的解决方案就是在单个电源上使用 OPA392 -参见下文。

    如果输入共模电压 VCM 不为零,您可以使用 OPA392作为差动放大器,如下所示。

    请记住,运算放大器输出不会一直摆向其导轨,因此,如果使用5V 单电源的 OPA392,则线性输出电压 范围在 50mV 到4.95V 之间(有关 AOL 条件,请参阅 OPA392数据表)。  因此,如果绝对需要输出线性在0到5V 之间摆动,则必须使用至少-50mV 的负极电源(参见 LM7705)和至少5.05V 的正极电源

    下面我附上了 TINA-TI 电路图,以方便您使用。

    e2e.ti.com/.../INA828-Esther.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA392-Difference-amp.TSC