This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要湿度敏感度级别(MSL)数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068114/need-moisture-sensitivity-level-msl-data

“线程:TPS7A02”中讨论的其它部件

尊敬的您好:

请提供以下提供的 MPN 的 MSL 数据。

项目 ITEMDESC MPN MFGNAME MSL
SDTH-405P000047 IC REG nPWR 2.5V ACTDISCHRG 4- TPS7A0225DQNR 德州仪器(TI)  

谢谢,此致,

Umesh Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Umesh,

    任何部件的 MSL 均可在以下位置找到: www.ti.com/packaging/docs/mslsearch.tsp 。  

    此致,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列奥纳德,你好!

    它显示为未找到搜索结果,请找到以下快照以供参考。

    请帮助提供 MSL 信息。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Umesh,  

    我发现  TPS7A0225PDQNR 使用 MSL 工具提供信息。  这里唯一的区别是 OPN 中的"P"名称。  我还发现 TPS7A02 LDO 产品没有参考无"P"的 OPN。  您注意到的部件是2.5V LDO,似乎只有"P"版本(P 表示“有源下拉”功能)已发布;非 P 版本从未存在,因此请验证此编号的来源。   

    此致,

    ~Leonard