This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:未加密的 Spice 模型

Guru**** 2508775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068176/lm193-unencrypted-spice-model

部件号:LM193

大家好,团队

我们是否有未加密的 LM193 Spice 模型?  

在产品文件夹中,我们只有用于 TI 型号的 PSpice,而我所合作的工程师使用了另一种工具。  

谢谢,

日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JP,

    该型号是标准的 P-Spice 兼容型号。 它未加密。

    LM193(M) PSpice 模型

    以上是一个 ZIP 文件,其中包含一个非常简单的文本格式模型。 “5_1”扩展表示它是5V 的典型型号。

    将扩展名重命名为工具所需的任何内容(通常为.MOD 或.CIR)。