This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA197:INA 197非线性范围[0mV 2mV]

Guru**** 2797215 points

Other Parts Discussed in Thread: INA197, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1067306/ina197-ina-197-non-linearity-on-range-0mv-2mv

部件号:INA197
“线程: INA293”中讨论的其它部件

我在 INA197上搜索支持,

我使用感应电流 AOP A197 进行大范围[0A;40A],感应电阻为5mOhm。  

安培的电源为12V,强制共模(VCM=+15V),目的是在数据 表组件图26中描述的情况下工作  

“8.4.2.3低 VSENSE 病例1:VSENSE < 20mV,−16V≤VCM < 0;低 VSENSE 病例3:VSENSE < 20mV,VS < VCM≤80V”

在我的应用程序中,我有一段时间与图26同步的曲线(每两次)。  

我有电流0A 至400mA 的轨迹曲线,这等同于 Vsense [0mV 至2mV]

 参见附件文档,以 x 轴电流0至400mA 为单位,y 轴 V 输出为 INA197,以 mV 为单位

曲线有时是线性的,其他没有线性, 我找不到这种三角形的解释

有一天,我想抵消沃斯,但我和这并没有更好的结果。  

我的应用程序可能获得一些支持?

 

非常感谢  

祝你一切顺利  

毫克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    是的,看起来像输入偏移电压错误。 下面我模拟了从-2mV 和+2mV 开始的输入偏移电压(分七步):

    e2e.ti.com/.../marc_5F00_ina197.TSC

    看起来与曲线完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc,

    Kai 正确。

    您可以使用 INA293B2还是 INA281B2。  是一个替换的下降。  它们可以更好地抵消,因为 INA293是最好的。  主要区别是 VCM 不能低于-4V,这一点无关紧要,带宽随 Vsense 电压而变化。  它们通常速度更快,但如果输入饱和,它们的恢复速度确实会有些慢,而在较低的输入时恢复速度会较慢。  这些信息都在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 对您的回答很多,这是帮助 ùme

    祝你一切顺利

    毫克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    我将关闭此帖子。  如果您还有其他问题,请重新发布。